農業、構造、灌漑などの市場向けにコイルスプリングを製造してきた75年の経験を持つWinamac Coil Springは、顧客の期待値を超えることを使命とする家族経営の企業です。Plexの導入により、Winamac Coil Springはプロセスから推測作業を排除し、ビジネスのあらゆる側面の管理を強化することができました。
このビデオでは、成長へのビジョンがチームをPlexへと導き、Winamac Coil Springが以下を実現できるようになった経緯をご紹介します。
- リアルタイムのデータへのアクセス
- 顧客への履歴データの提供
- 容易な拡張と適応
- アプリケーションの簡素化
- より正確な価格設定の提供
Winamac Coil SpringとPlex導入以降のビジネス向上について詳しく知るには、今すぐビデオをご覧ください。
公開 2023年8月15日
注目のリソース