長年のPlexユーザであるMcGregor Metalは、2005年にPlexスマート製造技術を初めて導入しました。オハイオ州スプリングフィールドに拠点を置くこの金属プレス加工会社は、デジタル変革と業務統合を進める中で、施設にPlex ERPおよびPlex製造実行システム A&Oを活用し、導入当初から継続的な成功を収めてきました。近年、同社は将来を見据え、Plexでさらに多くのことを実現したいと考えています。同社はClassic PlexユーザインターフェイスからPlex UXへの移行を開始し、このプラットフォームを活用してさらなる成果を期待しています。
このビデオでは、McGregor MetalのDirector of ITであるChad Walls氏が、同社の19年間にわたるPlexの顧客体験について語ります。
- Plex ERPによる製造業務のデジタル化・近代化
- 業務の合理化と従業員連携
- Plex製造実行システム A&Oによるプラントフロアプロセスの自動化
McGregor Metalおよび同社のPlexを活用した3年計画の進捗状況について詳しく知るには、ビデオをご覧ください。
公開 2024年6月19日
注目のリソース