企業は、プリント基板/プリント基板組立(PCB/PCBA)のエンジニアリング設計を機械プログラムへ自動的に流すことで、新製品導入と市場投入までの時間を加速することができます。このような文書フローの自動化により、企業はグローバルに標準化されたプロセスを満たし、市場や競合企業の動きの変化にも迅速に対応できます。
2) 複雑なサプライチェーン管理の特長
ハイテクおよびエレクトロニクス製造メーカが、Webベースのサプライヤポータルを通じてリアルタイムでコミュニケーションを行うことは極めて重要です。これにより、単一のソリューションでサプライヤとデータを共有でき、電子メール、電話、ファックスなどの手動プロセスを置き換えることができます。目標は、サプライチェーン全体でペーパーレスかつリアルタイムで可視化されたコミュニケーションを実現し、可視化、性能、オペレーショナルエクセレンスを向上させることです。システムは、在庫量を削減しつつ、物流面で大幅なコスト削減を実現するためのデータと洞察を実現する必要があります。
3) 品質のトレースと改善のためのソリューション特長
ソリューションは、高速PCB/PCBA生産中の故障ポイントを特定するために、百万機会あたりの欠陥数(DPMO)を容易にトレースできる必要があります。これは、ERPシステムがリアルタイムのプロセスデータおよび最終テストデータに対して、故障モードや繰り返し発生する故障を自動化してトレースする必要があることを意味します。
品質ソリューションは、製造およびインライン品質プロセスの制御と管理を実現する必要があります。拡張された組織全体のどこからでも、不適合部品や欠陥を特定し、保留し、廃棄することが重要です。システムは、製造ビジネスプロセスをグローバルに複製し、管理する必要があります。
4) リーン管理を促進する特長
ハイテクおよびエレクトロニクス製造メーカが、複雑なグローバルサプライチェーンを最適化するためにリーンツールを統合することは極めて重要です。自動化された電子プルスケジューラ、オンライン補充システム、その他の機能により、複数ライン・複数製品の製造工場全体でリーンを実装できます。完全自動化された文書管理システムにより、ペーパーレスなショップフロアが実現します。ERPシステムは、需要主導型でミスのない、平準化された材料フローの実現を支援する必要があります。スケジューリング、ショップフロアのコミュニケーション、在庫管理、材料のトレーサビリティ、生産トレースを企業全体で自動化する必要があります。