Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Advanced Vehicle Assemblies社、生産の可視性と制御向上のためにPlexを活用

ケーススタディを閲覧

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
車のモータエンジン

 

新しいシステムの探求

4拠点に500名以上の従業員を擁するAdvanced Vehicle Assemblies, LLC(AVA)は、複雑な金属アセンブリの製造を可能にする独自の補完的な製造プロセスで知られています。2021年に設立されたAVAは大幅に拡張し、現在では年間約5220万個の部品を出荷しています。

一目でわかる

  • リアルタイムの生産レポート確立
  • 在庫トレースに関する洞察の向上
  • 生産全体の可視性強化

Plex導入前は、データのアクセス性が低く、機能の学習曲線も高いものでした。現在は、リアルタイムのデータにアクセスでき、Plexが提供するeラーニングリソースは豊富で、使いやすいものとなっています。

Rob Arrowsmith - CIO, Advanced Vehicle Assemblies
 

AVAは2020年6月に以前の姉妹会社から分離し、この移行により新しいERPシステムの緊急的な探索が始まりました。以前の提携による共有サービス契約で一時的にカバーされていましたが、終了日が近づいていました。その結果、同社はハードウェアメンテナンスを最小限に抑えるERPソリューション(以前の経験とは対照的)を探し、厳しいタイムライン内で実装できるものを求めました。

古いERPシステムに必要な頻繁なメンテナンスに加えて、AVAは古いシステムに製造実行システム(MES)統合が含まれていないという事実にも直面しました。リアルタイムの生産報告と在庫トレースの欠如により、手作業プロセスへの依存が生じ、大幅な遅延と収集データへの信頼の欠如を引き起こしました。AVAが分離後の迅速な独立と組織再構築を目指す中、新しいERPシステムの選択は戦略的焦点の重要な側面となりました。

2020年夏のERP選択肢の複雑な状況を進む中、AVAは調査、評価、デモンストレーションを実施し、ユーザフィードバックの助けを借りて最優先事項を特定しました。厳しいタイムラインにもかかわらず、この厳格なプロセスの結果、2020年後半にPlexを新しいERPシステムとして選択しました。この選択は、Advanced Vehicle Assemblies, LLCにとって、業務の合理化、効率の向上、そして繁栄する独立企業への道のりを支援する新しいERPシステムを採用する上で、極めて重要な一歩となりました。 

加速されたタイムライン

ERPシステム刷新の旅に乗り出したAVAは、2020年12月にミシガン州ミラン施設を最初のPlex実装サイトとして利用しました。この拠点はAVAの姉妹会社と古いERPシステムを共有しており、移行に複雑さの層を追加していました。時間が重要であることを認識し、ミランは野心的な60日以内にPlexの稼働開始を目指しました。

移行を成功させるため、AVAはPlex実装サービスのサポートを受け、ミランサイトにプロジェクトマネージャが配置されました。このプロジェクトマネージャは、プロジェクトのパラメータと迅速な稼働開始タイムラインの緊急性を深く理解していました。取り組みを強化するため、Plexチームは外部コンサルタントを活用し、Plexにロードされる際の重要なデータクレンジング段階を支援しました。従業員トレーニングセッションとワークショップも優先され、差し迫った変更に向けてユーザを準備することの重要性が認識されました。

稼働開始日が迫る中、印象的なコラボレーションが展開され、各シフト中にミラン拠点に最大7名のPlexチームメンバーが立ち会いました。あらゆる側面からのチームワークへのこの重点は、実装成功への集団的コミットメントを強調しました。60日というタイムラインの課題にもかかわらず、ミランサイトは希望する期間内にPlexの実装に成功しました。従業員は、新しい製造ソリューションへの移行に伴う自然な学習曲線を乗り越え、主要なPlex機能を習得する中で、耐性と適応力を示しました。

新たな知見とデータ

Plexの実装は、AVAに変革的な改善の波をもたらし、業務環境を革新しました。最も注目すべき改善の1つは、リアルタイムの生産報告と在庫トレースの確立でした。リアルタイムでデータにアクセスできる新たな能力は、AVAに在庫に対する高度な認識をもたらし、従業員が問題に迅速に対処できるようになり、対応の機敏性を促進し、全体的な動作効率を向上させました。

さらに、Plexの実装は生産全体の可視性を大幅に向上させました。作業者がショップフロアでより積極的かつ能動的になったことで、AVAはより迅速な問題解決を実現しました。Plexの利点はショップフロアを超えて広がり、AVAがPlex ERPシステムを管理するための追加人員の必要性を最小限に抑えながら、スリムな業務構造を維持しつつビジネスを成功裏に成長させることを可能にしました。さらに、KPIがより可視的かつ動的になり、外部のExcelシートから抽出されるのではなく、ネイティブコンポーネントとしてPlexにシームレスに統合されました。

Plexはまた、財務統合ソフトウェアの必要性を排除し、プロセスを合理化し、コンテキストデータを容易に利用可能にしました。Plexシステムの直感性がこのアクセス性を解放し、ユーザがナビゲートして必要な情報を見つけることを容易にしました。Plexのクラウドベースの性質と、高度に設定可能なバックグラウンド設定により、柔軟性の基盤が提供され、AVAが改善のテストと実装を継続できるようになりました。この適応性により、PlexはAVAのERPシステムに対する当初の期待値を満たすだけでなく、現在および将来にわたってそれを超える変革的ツールとして位置づけられました。

Plexとともに未来を見据えて

Plexの実装後、Advanced Vehicle Assemblies, LLCは、業務のさまざまな側面にわたる大幅な改善によって特徴づけられる革命的な旅を続けています。古いERPシステムからPlexへの移行は、物質的な改善だけでなく、新たな能力と効率性ももたらしました。部門間の視点も進化し、コラボレーションとデータ活用の重要性が強調されました。

AVAにとって、Plexでの最も重要な成果は、完全な独立を達成できたことです。実装完了後、内部調査がPlexの成功を確認し、信頼性、速度、使いやすいで高い評価を得ました。ソフトウェアの採用と統合は、ミシガン州ミラン拠点を超えて広がり、AVA従業員は現場でのPlexサポートをほとんどまたは全く必要とせずに、残りのPlex実装を内部で引き受けることができるようになりました。

AVAが未来を見据える中、Plexの実装の成功は、同社の耐性と適応力の証として立ち、今後何年にもわたる継続的な成長とオペレーショナルエクセレンスへの舞台を設定しています。

Advanced Vehicles Assemblies, LLC について

Advanced Vehicle Assembliesロゴ

ロール成形、金属プレス加工、レーザ溶接などを専門とするAdvanced Vehicle Assemblies, LLCは、自動車産業向けに効率的な製品とソリューションを創出しています。米国とメキシコに4拠点を持つAdvanced Vehicle Assembliesは、複数の社内成形および接合手法を活用し、複雑な金属アセンブリの生産を再構築しています。

公開 2024年7月2日

トピック: 自動車 スマートマニュファクチャリング デジタルトランスフォーメーション 成功事例

注目のリソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。