Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Ask Power、Plex Supply Chain Planningにより納期厳守率を99%に改善

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ASK Powerロゴ

イリノイ州オーロラに拠点を置くASK Powerは、輸送、軍事、通信、機械装置メーカ(OEM)市場向けの電気のパワーコネクタの製造メーカです。50年以上にわたる工具設計およびアプリケーションエンジニアリングの経験を持つASK Powerは、製品ライン全体、ゲージ範囲、プロトタイピングの設計、開発、工具製作、生産も実現しています。

結果

白い背景に黒いリボン賞アイコン
白い背景に黒い上向き矢印が四角内にあるアイコン
白背景に黒いクリップボードとチェックマークのアイコン
白い背景に黒色の紙幣アイコン

1年間のうち12ヶ月中11ヶ月で99%の納期厳守実績 

年間2~3回の在庫回転率を最大で年間6回まで増加 

発注リードタイムの短縮(40%) 

マージンを2%から10%以上に向上 

Plex Supply Chain Planningにより、当社のマージンは2%から10%以上に向上し、納期厳守率は99%となり、リードタイムは5~6週間から2~3週間に短縮されました。

STEVE KASE - President and CEO, ASKパワー

2009年、ASK Powerは競合他社の1社が残した空白を埋める機会を活用し、規模をほぼ2倍に拡大しました。その結果、同社は納期厳守とリードタイムの維持に苦労し始め、プロジェクトコストも上昇し始めました。同社のCEOは、増加する需要に対応するために生産をどのように最適化できるかを明確に把握するための能力計画を正確に算出できないことに気づきました。

事業の現実的な見通し

「作業指示書を作成し、それらの作業指示書に関連する機械や作業センターを特定することはできました」と、ASK PowerのSteve Kase社長兼CEOは述べています。「しかし、特定の日に特定の機械が過負荷になっているかどうかを確認し、ある機械から別の機械に注文を移動して能力を再生成できるようにしたかったのです。」

Kase氏は、Plex Supply Chain Planning(SCP)ほどそれをうまく実行できるシステムがほとんどないことを発見し、すぐに自社のERPシステムに追加することを決定しました。SCPを使用することで、ASK Powerは45日または60日先を予測する視覚的なキャパシティプランニングにより、詳細なショップフロア制御を実現でき、必要に応じて会社の機械レイアウトに従って計画を再生成できます。ERP/MRPからの日次更新は自動的にSCPに送信され、より正確な需要計画と供給計画が更新されます。

「私たちにとって重要なのは、自社のキャパシティとワークセンターの実態を反映できることです。無限能力計画と有限能力計画の両方が、確実に管理するために本当に必要です。SCP以外ではそれを見つけることができませんでした」とKase氏は述べています。

機械および設備を備えた製造施設の内部写真

最適な在庫による高水準のサービスの実現

Kase氏が改善を望んでいたもう一つの重要な分野は、競争力を維持するための販売・生産計画でした。ASK Powerは様々な市場にサービスを提供しているため、在庫を積み上げることなく高水準でこれらの市場にサービスを実現することが困難になっていました。同社は毎月スプレッドシートを整理して最適な在庫レベルを決定していましたが、これが正確でも持続可能でもないことにすぐに気づきました。

Plex SCPに組み込まれた販売・生産計画(S&OP)機能を活用することで、同社はERPシステムから販売データと受注データを収集し、自社のビジネスに固有のセグメントに基づいて予測を作成しています。利用可能な生産能力、在庫、スケジューリングを確認した後、ASK Powerは在庫目標を設定し、それに応じて供給を計画することができます。SCPは同社の業務にとって優れた予算策定ソリューションであることが証明されました。

「在庫回転率が2~3回から最大6回に向上し、段取り替えの無駄も削減できました」とKase氏は述べています。「SCPのS&OP機能は納期にも影響を与えました。あるお客様からは、納期に関して期待値を満たせていなかった状態から期待値を上回るようになったと言われました。」

Kase氏は、予期せぬメリットとして、フランス企業とのマージを実現し、計画と実行の両方のために新しい生産施設を追加した後でも、30日以内にソリューションを習得させることができたと付け加えました。

Plex Supply Chain Planningにより、ショップフロアでのセットアップ無駄を大幅に削減でき、収益性の向上と在庫管理の厳格化を実現しました。在庫回転率は年間2~3回から5~6回にまで向上しました。

STEVE KASE - President and CEO, ASKパワー

より効率的で収益性の高い運営

Kase氏によると、ASK Powerは2008年から2015年の間に、従業員数を半分にしながら売上をほぼ2倍にしました。この7年間、同社は無駄の削減、コスト削減、多くのプロセスの自動化に懸命に取り組みました。しかし、Kase氏は、同社が優れたサービス、短いリードタイム、売上成長を実現し、在庫を効果的に管理できる能力をSCPに直接帰しています。

「S&OPを実施していないなら、問題を抱えています。しかし、それをうまく行い、現実的に生産能力を計画したいのであれば、Plex SCPが必要です」とKase氏は述べています。

この施設では2000を超えるSKUを生産しており、ERP/MRPシステムをそれらの部品番号とその需要および履歴を反映するように変換した後、すぐにSCP S&OPを活用して、どのような再発注手法が必要かを把握できました。これは嬉しい驚きでした。

注目リソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。