Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

貴社がコネクテッドマニュファクチャリングを必要とする4つの理由

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
# Plex_Blog_171106_4つの理由

現在、貴社の業界では大きな変化が起きています。変動する顧客需要、新しい製造モード、そして日々の業務に影響を与えるビジネステクノロジーの変化です。これまでの実績ある手法は、この新しい世界に必要な柔軟性を十分に備えていないかもしれません。既存のプロセスやシステムでは、貴社のビジネスに対する増大する要求に対応しきれない可能性があります。

多くの同業者は、これらの変化に コネクテッドマニュファクチャリングで対応しています。これは、クラウドコンピューティングを活用して運用データとビジネスデータをハーネスし、可視性、効率、制御、顧客満足度を高めるビジネス戦略です。この戦略をできるだけ早く真剣に検討すべき4つの理由を以下に示します。

1. 新しいルール

好むと好まざるとにかかわらず、ルールは変わりました。顧客需要は以前よりもはるかに予測しにくくなり、これにより製品サイクルとリードタイムが短縮されています。今や、効率と品質に加えて、俊敏性、カスタマイズ、迅速な対応が標準となっており、以前のやり方に戻ることはありません。

2. 製造トレンド

外部市場の力が、製品の製造方法を変えました。顧客はより個別化された製品を求め、それを迅速に期待しています。 産業オートメーション は、より高い効率と精度を生み出すと同時に、大量のデータを生成しています。さらに、3Dプリンティング(または付加製造)により、製造メーカは開発サイクルを短縮し、コストを抑えることができます。

3. テクノロジーの進歩

何十年もテクノロジーを活用してきましたが、最近のテクノロジーの進歩は真のゲームチェンジャーです。クラウドコンピューティング、モビリティ、分析、そして IIoT です。これらはそれぞれ単独でも新しい運用方法を提供しますが、組み合わせることで、コネクテッドマニュファクチャリングのバックボーンとなります。総合的に、ITインフラ管理の削減、接続性コストの低減、場所に縛られない労働力の促進、そしてデータの正しい情報源からのデータを活用した、より情報に基づくビジネス意思決定を実現します。

4. 運用上の課題

これらすべての変化が起きている間も、 在庫管理、過剰な無駄、最適化されていない効率、可視性の欠如など、日々の運用上の課題に対処する必要があります。ビジネスのやり方を変えるために、すべてを中断することはできません。生産は継続しなければなりません。

だからこそ、コネクテッドマニュファクチャリングが重要なのです。これは、現在の運用上の課題に対応し、業界で起きているすべての変化を活用し、将来に向けて貴社を準備することを可能にする戦略です。将来がどうなろうとも。

その解決策は、完全に統合された 自動化された製造システム であり、コネクテッドマニュファクチャリングと競争優位性を実現します。お客様は常にこのことを私たちに伝えています。彼らがすでに知っていることを、以下をダウンロードして体験しよう。 The Definitive Guide to Connected Manufacturing。


Dave Morfas
Dave Morfas
Plex Systems、Director of Product Marketing
Dave Morfasは、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、北米の顧客を対象に、グループ管理、プロダクトマーケティング、プロダクト管理など様々な役割で20年以上ハイテク業界に従事してきました。現在、DaveはPlexのDirector of Product Marketingとして、戦略的製品方針、競合インテリジェンス、コンテンツマーケティングおよび制作を統括しています。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。