紙の記録はエラーが発生しやすく、管理が困難であり、FDAが要求する2時間以内のような適時な検索が不可能な場合があります。 近年、注目度の高い リコールが増加しており、責任のある製造メーカはビジネスとブランドに高いコストを支払ってきました。
厳格なトレースおよびトラック方法の適用
全体を通じて厳格なトレースおよびトラック方法を使用するシステムは、運用行動を管理します。オペレーターは、前のステップがエンジニアリングによって設計および承認されたデジタル管理計画に対して検証されない限り、次のステップに進むことができません。この固有のエラープルーフ化は、オペレーターが見た目は似ているが実際には異なる材料を使用することによる品質不良から保護します。
各ステップの文書化と記録
バーコードスキャナとプリンタは、受領から 移動 、検査、出荷に至るまでのすべてのステップを記録し文書化します。ショップフロアでのすべてのアクションに対して、システム内にトランザクションが存在します。原材料の受領と完成品の出荷をトレースするだけで最低要件を満たすことができるかもしれませんが、 製品トレーサビリティ の真の価値は、すべてのステップがエンドツーエンドの履歴チェーンで結び付けられている場合です。高解像度のトレースツリーは、すべての部品または材料ロットの経路を視覚的に示し、それがすべての製品および完成品の出荷とどのように関連しているかを示します。
コストのかかるリコールになる前にエラーを捕捉
特定の材料ロットが非準拠としてフラグ付けまたは隔離された場合、システムはその材料がロードされようとしているすべての場所で自動的に「不可」応答をトリガーします。疑わしい注文は、特定の材料ロットまたは完成品の出荷までトレースして、すべての該当製品を特定できます。これにより、責任者または影響を受ける顧客を見つけるために 後方 または前方にトレースすることがはるかに速くなり、問題をより適切に封じ込め、リスクを最小限に抑えることができます。このような機能がなければ、企業は通常、必要以上に大きな費用をかけて 全体の 生産ロットをリコールします。
エラーは、時間の損失、材料の損失、さらに悪い場合は顧客の損失など、実際の金額と評判の両方で貴社にコストをもたらします。製造ビジネスをエラーから守る方法をさらに体験しよう。電子ブックをダウンロード: 6 Ways Error-Proofing Protects Your Manufacturing Business。
関連記事