手動プロセスや接続されていないレガシーシステムに依存して貴社のビジネスを運営している場合、競争力を維持するために必要な可視性を得るために、多くの時間と労力を費やすことになります。 SaaSベースのクラウドERP は、接続性と拡張性を活用してビジネスを改善したい製造メーカにとって、今や戦略的な選択肢となっています。クラウドが提供する接続性により、全員が情報を共有し、より良いプロセスを作成し、業務を合理化できます。つまり、スマート製造を可能にします。彼らは、クラウドERPソフトウェアが単なる混乱する技術やサービスではなく、ビジネスにおける根本的な改善であることに気づいています。
クラウドがスマート製造の鍵となる理由は、以下を提供するためです。
単一の真実のバージョン
クラウドは、従業員、顧客、パートナー、デバイス間のクロスコラボレーションを可能にし、シームレスに接続して通信します。これは、データがサイロに格納され、情報収集が分断され、コラボレーションが制限されていた過去のモデルからの大きな転換です。 クラウドERP システムは、単一の統合データベースを使用して1つのバージョンの 真実を提供し、サイロを排除し、共有データ間の一貫性を促進します。ユーザーは、分散した接続性の低いソースから情報をつなぎ合わせるために労力と時間を浪費するのではなく、接続された意味のあるデータを抽出するための1つのデータセットを持つため、より良い、より包括的な分析が可能になります。
より多くのコラボレーション
従業員と サプライヤ の間だけでなく、同じ事業内の部門間にも存在していた情報サイロを持つ、以前の壁で囲まれた環境はなくなります。単一のクラウドERPデータベースは、従業員、顧客、サプライヤ、パートナーがアクセス可能であり、統合されたエンタープライズ情報の1つのソースへのアクセスを可能にします。これにより、ユーザーは エンタープライズ 全体のビューを得ることができ、分析ツールは意味、傾向、測定値を抽出して適切な意思決定を促進するための1つの正確なデータセットを得ることができます。
最新式の バージョンレス ソフトウェア と組み合わせると、クラウドERP は、顧客間で共有および実装できるアイデアとベストプラクティスの温床となります。企業が1つのソフトウェアコードラインを共有すると、1つの企業で機能するツール、プラクティス、プロセスをすべての企業が使用できます。これにより、継続的改善、 コラボレーション、継続的なビジネス最適化が促進されます。
リソースの新技術とイノベーションへのシフト
従来のバージョンベースの ERPソフトウェアは、企業とユーザーが自由にコラボレーションして共有することを妨げ、進歩を阻害します。第一に、データが複数の場所に格納されているため、第二に、ソフトウェアリビジョンの非互換性がコラボレーションへの障害を生み出すためです。これらの要因により、企業は急速な技術進化を妨げられ、ウェアラブルや マシン間通信 から IIoT や拡張モビリティまでの新しいイノベーションの 導入 が遅くなります。
一方、SaaSベースのクラウドERPへの移行を行った製造メーカにとって、そのメリットは日常的な現実となっています。 ERPソフトウェア のアップグレードとリビジョン管理は、すべての顧客に同時に配信される単一のコードラインによって排除されます。これにより、全員が常に同じバージョンのクラウドERPソフトウェアを使用しているため、時間、コスト、高額な生産中断が節約されます。
関連記事