職業としてのサプライチェーン管理は、製造および流通のための資材を調達・確保するために必要な一連のタスクから発展してきました。当初、購買、需要計画、スケジューリング、在庫管理などは個別のタスクであり、緩やかにしか結びついていませんでした。
ご存知のように、最新式のサプライチェーン管理は、これらの機能を単一の機能部門に統合する強力な分野です。これらを連携させ、サプライチェーンおよび需要計画を総合的に管理することで、企業はより正確な需要予測と資材コストの管理向上を実現してきました。しかし、それは貴社のような専門家が適切なスキルセットをベルトの下に身につけている場合にのみ実現します。
需要計画トレーニング
この分野が緩やかにつながった一連のタスクとして始まったように、これらのタスクのトレーニングとクラス最高の実践も場当たり的に発展してきました。スプレッドシート、手動でのデータ操作、口頭でのベンダー契約、その他の時間のかかる手順の時代には、需要計画は予測可能な機能というよりも芸術的な形式でした。それは「勘」や直感、推測によって推進されていました。
これに対処するため、業界の専門家たちはサプライチェーン協議会およびAmerican Production and Inventory Control Society (APICS)を設立しました。その目的は、用語、プロトコル、クラス最高の実践を正規化し、サプライチェーン品質を向上させるためのトレーニングおよび認定プログラムを実現することでした。これにより、業界内の人々はスキルを正規化し、向上させることができるようになりました。これらの協会は後に合併し、現在はAssociation of Supply Chain Management (ASCM)として知られています。
需要計画認定資格
現在、多くの需要計画認定資格が存在します。アプローチは異なる場合がありますが、すべて確立された在庫規範に従い、需要プランナーや予測担当者が利用できるスキルとリソースの向上を目指しています。以下は、検討する価値のある需要計画認定資格の一部です。
CPIM
ASCMが提供するCertified in Production and Inventory Management (CPIM)認定資格は、幅広いサプライチェーン分野に関連する用語、命名法、戦略、概念を教えます。これにはS&OP、マスタースケジューリング、サプライ関係、MRPが含まれます。また、需要管理に焦点を当て、製品の需要を計画・予測・管理するための予測方法を教えます。この認定を修了した方は、サプライチェーン業務を合理化し、継続的改善を推進するスキルセットを身につけることができます。
CSCP
もう一つのASCM認定資格がCertified Supply Chain Professional (CSCP)です。この認定資格は、業務を合理化するためのエンドツーエンドのサプライチェーン管理をユーザーにトレーニングします。このエンドツーエンドアプローチの一部として、需要計画と予測の深い理解が求められます。
CSCMP需要計画
Broward CollegeおよびCouncil of Supply Chain Professionals (CSCMP)が提供するのがCSCMP認定資格です。また、需要に特化したCSCMP Demand Planningなどのモジュール式の認定も提供しており、需要に特化したスキルを必要とする方に適しています。需要計画モジュールの修了は、単独でも、より広範なSCMトレーニングの一部としても成立します。
CPF
Institute of Business Forecasting and Planning (IBF)は、Certified Professional Forecaster(CPF)認定資格を提供しており、あらゆる需要計画およびサプライチェーン管理レベルの方が利用できます。エントリーレベルには、事前知識や学位のない候補者向けにCFP-Cを提供しています。CFPは、学位を持つ専門家や2年以上この分野で働いている方が取得できます。そして、ACFPは上級および管理職の実務者向けです。これらの認定資格は、需要センシングや需要創出を含む需要計画を教えます。また、需要予測モデリングやコンセンサス予測、その他多くのサプライチェーン予測技術も学べます。
CADP
民間企業Demand Planning LLCが提供するCertified Analyst in Demand Planningは、新人およびジュニア需要プランナーに、需要計画方法、需要要素、需要コンセンサス、需要モデリング、統計モデリングのスキルを開発するためのツールをトレーニングします。
DDP
サプライチェーンにテクノロジーやソフトウェアを活用している多くの企業は、需要主導型MRPシステムの採用を始めています。Demand Driven Planner(DDP)認定資格は、実務者にすべてのMRP活動に需要を活用する方法を教えます。企業の需要をサプライチェーン全体でどのように活用するかについての理論と実践を実現します。DDPを取得すると、より高度なDemand Driven Planner Professional (DDPP)認定資格を取得するための追加トレーニングも利用可能です。
データとソフトウェアによる需要認定資格の活用
認定資格はどこまで貴社を導いてくれるでしょうか。クラス最高の実践や正規化された用語・プロトコルを把握することは素晴らしいことですが、スキルセットは貴社で使用されている需要計画システムによって左右されます。
需要計画の専門家がPlex Supply Chain Planning Demand and Supply Planning softwareを愛用する理由があります。認定プランナーは、需要トレンドを特定して正確なデータ駆動型予測を作成し、「what-if」シナリオ機能を活用してあらゆる不測の事態に備えた計画を立てることができます。業界トップの認定資格でスキルセットをアップグレードし続ける中で、トレーニングと連携して動作するよう設計されたクラス最高のソフトウェアを活用してください。貴社(そしてキャリア)はきっとその価値を実感できるはずです。
さらに詳しく知りたい方へこちらからお問い合わせいただき、ぜひご相談ください。
関連記事