Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

サプライヤ性能はどこに行ったのか?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

サプライヤの性能は、製造会社の成功の大部分を左右します。原材料や部品の出発点として、完成品の最終的な品質にとって極めて重要です。


その重要性から、サプライヤ性能管理はサプライチェーン計画(SCP)の重要な部分です。また、サプライヤ性能管理ソフトウェアは、サプライチェーンプロセスを最適化し、競争力を維持しようとする組織にとって不可欠です。


サプライヤ品質性能


サプライヤやベンダーから調達される原材料や部品の品質は、完成品の品質に直接影響します。原材料、組み立て部品、その他の材料における初回品質の低下は、生産遅延、高いスクラップ率、手直しのための人件費の増加、製品リコールにつながる可能性があります。


サプライヤやベンダーの品質性能を注意深くモニタすることが不可欠です。SCPソフトウェアは、潜在的なリスクを特定し、サプライヤやベンダーの能力を評価し、厳格な品質基準を遵守していることを確認するのに役立ちます。


SCPソフトウェアが貴社の品質管理システムにデータと知見を実現する方法


今日の製造における成功の鍵は、リアルタイムの生産、機械、サプライチェーンデータを活用することです。このデータはサイロ化されておらず、企業全体の他のシステムに主要機能を拡張するように設計されたソフトウェアスイート全体で利用可能です。


QMSソフトウェアが正確でタイムリーなデータを受け取る鍵は、SCPソフトウェアとの相互運用性にあり、これによりサプライヤ性能を1つの品質の傘下に収めることができます。これにより、企業はサイロ化されていないデータと、複数のシステム間で共有される実用的な洞察の強固なデジタル基盤を構築できます。

この連携を推進する主な機能を以下に示します。


サプライチェーンの可視性


サプライチェーンの可視性は、サプライチェーン全体における商品、部品、材料の移動をトレースします。プロセスの自動化とリアルタイムのデータによって実現される可視性の向上は、組織が潜在的なリスクを予測・軽減し、サプライヤとの協働を改善し、業務を合理化するのに役立ちます。


在庫レベル、注文状況、出荷トラッキングに関するリアルタイムのデータにより、計画担当者はより良い意思決定能力を持ち、サプライヤの品質問題による在庫切れや遅延の可能性を減らすことができます。


監査


従来のサプライヤの手動監査は、時間がかかり、労働集約的で、エラーが発生しやすいものです。高度なSCPソフトウェアは、事前定義されたテンプレート、ワークフロー、分析を実現することで監査プロセスを自動化し、組織がサプライヤ性能を効率的かつ正確に評価できるようにします。


自動監査は、リスクベースの監査戦略の一部であり、企業がサプライヤ性能の動的な表現を時系列で確認し、生産と品質に影響を与えるトレンドを明らかにするのに役立ちます。また、品質に直接影響を与えたり、材料コストを上げて生産を遅らせる製品の不適切な廃棄を必要とする可能性のある有効期限の問題を管理するのにも役立ちます。


単一のデータソースがあるため、サプライヤを監査する必要がある場所により近い場所で監査できます。この利点は、サプライヤが得意とする内容のレビューに時間を費やす必要がないことを意味します。代わりに、サプライヤのQMSで注意が必要な領域に焦点を当てることができます。

 
記録管理


正確で最新のサプライヤ情報、契約、性能データの記録は、効果的なサプライチェーン管理に不可欠です。SCPソフトウェアは、すべての情報を単一の簡単にアクセスできるプラットフォームに集中化することで記録管理を簡素化します。この包括的な監査証跡と迅速な情報検索は、最初から最後まで品質をモニタするのに役立ちます。


コンプライアンス


コンプライアンスはサプライチェーン管理における懸念事項として増大しており、コンプライアンスと規制の量と複雑さは年々増加しています。コンプライアンス違反は、罰則、評判の損傷、さらには法的措置につながる可能性があります。


サプライヤ性能管理ソフトウェアは、規制要件のトラッキングを自動化し、潜在的なコンプライアンス違反の問題に対するアラートを実現し、内部および外部監査のレポートを生成することで、組織がコンプライアンスをモニタ・管理するのに役立ちます。これにより、組織は業界規制を遵守し、高額な罰金を回避できます。


契約


SCPソフトウェアは、サプライヤやベンダーとの契約の作成、交渉、実行を自動化することで契約管理を合理化します。契約上の合意が標準化され、正確で最新のものとなり、紛争や誤解のリスクが軽減されます。


自動化された契約は、手動の契約管理タスクを排除することで、組織が時間とリソースを節約するのにも役立ちます。変更と更新はリアルタイムで行われるため、データと情報は企業全体のQMSおよびMESシステムですぐに利用可能です。


サプライヤ性能スコアカード


サプライヤの性能を評価・モニタすることで、マネージャーや計画担当者の仕事が大幅に楽になります。サプライヤ管理ソフトウェアは、サプライヤ性能スコアカードを生成し、さまざまなKPIにわたるサプライヤの性能を一目で確認できるようにします。


納期厳守、注文精度、品質などのKPIがスコアカードの一部です。高度な分析は、人間の分析では見逃していた可能性のある性能や品質のトレンドや異常を明らかにするのに役立ちます。


QMSとFMEA


SCPソフトウェアは、企業の計画と予測の精度を向上させながら、それを品質に結び付けるために連携して機能します。 このデータ駆動型アプローチにより、マネージャーはサプライヤに対して、プロセスや製品の潜在的な故障が貴社に到達する前に特定・軽減するためのFMEA(故障モード影響解析)方法を用いた独自のQMSシステムを採用するよう促すことができます。


ソフトウェアでサプライヤ性能を強化


リアルタイムデータを活用するために調整されたソフトウェアスイートがあれば、サプライヤ性能が不足する必要はありません。高度な分析とほぼリアルタイムの洞察により、性能を正確かつ迅速に監査して、サプライチェーン全体の品質を向上させることができます。


詳細については、お問い合わせください。

トピック: サプライチェーン管理/計画

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。