コンピューター以前の時代、サプライチェーンの可視性は電話、郵便、口頭での合意、さらには直感に依存していました。技術が進歩するにつれ、これらの機能はコンピューター化され、サプライチェーンの専門家がデータや情報をより適切に管理できるようになりました。
しかし、単にデータをコンピューター化するだけでは、シームレスな可視性を実現するには不十分でした。情報はより整理され、アクセスしやすくなりましたが、依然として多くの手動によるデータ入力、操作、分析が必要でした。これらの問題に加えて、サイロ化されたデータと相互運用性がほとんどない、またはまったくない異種ソフトウェアシステムという現実がありました。
原材料が行方不明になる理由
ニアショアリング、リショアリング、ハイブリッドサプライチェーンソリューションが継続的な混乱に対処するために実施される中、市場のボラティリティは計画担当者を悩ませ続けています。さまざまな理由により、手動のサプライチェーンシステムは、原材料が輸送中に突然「紛失」することがあります。わずかな期間でも可視性を失うと、製造に大混乱を引き起こす可能性があります。
ブラックホール
ブラックホールはSF映画の筋書きの仕掛けだけではありません。サプライチェーンを混乱させる現実の問題でもあります。ブラックホールとは、サプライチェーン内で情報が利用できない領域のことです。
この欠落したデータは、パートナー間でのデータ共有の欠如、時代遅れの技術、または企業内の部門間の断絶が原因である可能性があります。異種ソフトウェアシステムが相互運用性の欠如に悩まされている場合によく現れます。
ブラックホールは、コミュニケーションとワークフローにギャップを引き起こし、検出された場合は手動で埋める必要があります。高度な需要・供給ソフトウェアがなければ、企業は原材料や完成品の出荷更新などの重要な情報を見逃す可能性があります。
ボイド(空白)
ボイドとは、データは利用可能であるものの、より効果的に活用される必要がある領域のことです。たとえば、企業が顧客需要に関するデータを収集しているが、そのデータをサプライチェーンの意思決定に活用していない場合、データ管理戦略にボイドが存在します。
記録保持のギャップ
手動入力の度合いが高いシステムでは、常に記録保持にギャップが生じます。最良の場合、これらのギャップは生産遅延と迅速化のためのコスト増加を引き起こします。最悪の場合、食品や飲料、薬の生産などの企業にとって、コストがかかる、あるいは危険な規制上の問題を引き起こす可能性があります。
サプライチェーン可視性のためのソフトウェアの重要性
需要・供給ソフトウェアは、企業全体のさまざまなワークステーションからのサイロ化されていないデータを統合する必要があります。また、セキュリティに強く焦点を当て、エラーを防ぐために注文、作業指示、規制情報を自動的に即座に更新できる必要があります。
優れた可視性プラットフォームは、欠落、遅延、または不正確なイベントの検出と対応により、可能な限り最良の結果を提供します。正確なエンドツーエンドの可視性を実現するために、これらのギャップを埋めるプロセスを備えている必要があります。
Plex Supply Chain Planningの需要・供給ソフトウェアは、サプライチェーン全体をリンクし、すべてがどこにあり、いつ到着するかを把握できます。堅牢な分析とレポート機能を通じて、原材料の注文、生産、出荷をトレースできるサプライチェーンの可視性を実現します。シームレスな可視性により、業務について情報に基づいた意思決定を行い、在庫と商品の流れを最適化し、コストを削減できます。
可視性がサステナビリティとコンプライアンスに与える影響
企業は、政府や規制当局から、業務にESGを実装するためのより厳格な管理を採用するよう、ますます求められています。需要・供給ソフトウェアは、ESGの実践と高度なサステナビリティをサプライチェーン戦略に組み込むのに役立ちます。
計画担当者は、材料がどこにいつあるかをトレースし、ベンダーのサステナビリティをトレースできるため、生産時点でのコンプライアンスを事後対応にする必要はありません。需要・供給計画ソフトウェアは、輸送と物流を管理するコントロールタワーとしても機能し、受領に必要な最小限のカーボンフットプリントに最適化します。
関税コンプライアンスを実施し、国家安全保障上の懸念に対処するために、2023年に予定されている多くの規制があります。これらの規制により、企業はすべての原材料とコンポーネントの原産地を説明するためにサプライチェーンをマッピングすることを余儀なくされます。適切なソフトウェアがあれば、可視性のための原材料のトレースを原産地に関する新しい要件とリンクできます。
需要・供給ソフトウェアを使用して業務の可視性を構築する
Plex Supply Chain Planningの需要・供給計画ソフトウェアは、サプライチェーン全体にシームレスな可視性を提供します。堅牢な分析と自動化されたプロセスにより、このプラットフォームはチームが戦略的に計画し、戦術的に行動できるようにします。
可視性の実現、サステナビリティの管理、業務における原材料の「紛失」のフラストレーションの解消について、当社がどのようにお手伝いできるかについて詳しく知るには、今すぐお問い合わせください。
関連記事