多くの人々がGPSを使用して宛先までナビゲートしています。GPSは高速かつ正確であり、高度な衛星技術を活用して、地図上の正確な位置まで人々を導きます。しかし、GPSが運転手に車を向ける漠然とした方向だけを示し、決まった経路や距離さえも示さない世界を想像してみてください。おそらく、すぐに支持を失うでしょう。
しかし、それこそが無数の製造メーカが操業を予測する際に行っていることです。手動データ収集、スプレッドシートベースの分析、サイロ化されたデータ、断片的なコミュニケーションを用いることで、「あちらの方向へ…しばらく進んでください」という予測に行き着いてしまいます。
正確な予測は、顧客需要を満たすために複雑な製造システムにおいて極めて重要です。そしてそれは、手動トレース方法では達成不可能な、データの正確な管理に依存しています。しかし、現在では、あらゆる操業において高精度の予測を実現するために、自動化されたデータとプロセスをもたらすソフトウェアが存在します。
正確なデータ管理の重要性
製造メーカは、正確な予測を達成するために、データの包括的かつ正確な理解が必要です。この理解には、生産プロセス、在庫レベル、リードタイム、顧客需要パターンに関する情報が含まれます。
しかし、複雑な製造システムにおいてこのデータを手動でトレース・分析することは、時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。そして不正確または不完全なデータは、予測の精度を低下させ、在庫切れ、過剰在庫、生産遅延、そして顧客の不満を招きます。
手動トレース - 正確な予測への障壁
手動トレースと予測方法は、今日の高度で高速な製造設備によって生成される膨大な量のデータに単純についていくことができません。これは「消火ホースから水を飲もうとする」という格言のようなものです。
圧倒的なデータ量に加えて、従業員がスプレッドシートやサイロ化された異種のレガシーシステム間でデータを手動で入力、更新、分析しなければならないため、人的エラーのリスクが増加します。この慣行は、システム的な不正確さとサプライチェーンへの可視性の時間遅延を引き起こします。
入ってくるすべてのデータを処理する能力がなく、取得された不十分なデータに依存することで、企業は将来の需要について正確な予測を行うことに苦労し、生産と在庫レベルを完全に最適化することができません。
予測精度向上のためのソフトウェアソリューション
サプライチェーン管理専用に設計された高度なソフトウェアソリューションを導入することで、予測精度を劇的に向上させることができます。これはプロセスに組み込まれてデータ収集と分析を自動化し、製造メーカが操業に関するリアルタイムのデータに基づく正確な情報にアクセスできるようにすることで、より良い意思決定を可能にします。
予測精度を向上させるためにサプライチェーン計画ソフトウェアを導入する主な利点には、以下が含まれます。
- データ自動化 - 自動化されたデータ収集と処理により、人的エラーのリスクが軽減され、データの正確性と一貫性が確保されます。
- リアルタイムの可視性 - リアルタイムのデータと分析へのアクセスにより、製造メーカは需要や生産制約の変化に迅速に対応でき、混乱を最小限に抑え、予測精度を向上させることができます。
- 高度な分析 - ソフトウェアソリューションには高度な分析機能が含まれていることが多く、 製造メーカがデータ内の隠れたパターンや傾向を発見し、 予測精度をさらに向上させることができます。
新たな機械学習機能
サプライチェーンソフトウェアへの機械学習機能の統合は、予測精度に革命をもたらすことが期待されています。機械学習アルゴリズムは膨大な量のデータを分析してパターンを特定し、時間とともに精度が向上する予測を行います。
履歴データを分析することで、機械学習アルゴリズムは従来の方法よりも正確に将来の需要パターンを予測できます。これらのアルゴリズムは継続的に学習し、新しい情報に適応するため、製造メーカは操業を最適化し、性能を向上させることができます。
この機能により、製造メーカは需要の変動をより適切に予測し、生産と在庫レベルを調整して、無駄を最小限に抑え、顧客満足度を確保できます。機械学習やその他の技術力の機能については、Smart Manufacturing Software Buyer’s Guideで詳しく学ぶことができます。
予測精度の向上
もし貴社の予測が「あちらの方向へ…しばらく進んでください」と言う粗悪なGPSのようなものであったり、データが手動トレースですべてを取り込む能力のない消火ホースから水を飲むようなものであれば、Plex Supply Chain Management Softwareには、データを管理し、操業を最適化し、リアルタイムのデータを活用して高精度の予測を生成するためのツールがあります。
Plexはまた、強固なデジタル基盤をさらに強化するための高度な機械学習技術も提供しています。Plex Smart Manufacturing Platformへの機械学習機能の導入により、製造メーカは人工知能の力を活用して予測精度をさらに向上させることができます。
Contact usいただき、Plex Supply Chain Management Softwareおよび、データの正確な管理を実現するために機械学習が提供できるエキサイティングな機能について詳しくご確認ください。
関連記事