ウェアラブル端末を選ぶ理由
私たちは技術進化において前例のない時代にいます。バッテリ容量、プロセッサ性能、ディスプレイ品質、クラウドコンピューティング、ワイヤレス通信、センサ精度などが一体となって、スマートで接続されたデバイスの全く新しいクラスを可能にしています。
Plexチームは、ショップフロアでの顧客の生産性、効率性、作業者体験の向上を支援する方法を常に模索しています。本当に驚くべきことは、消費者向け製品企業がこれらの強力でありながら安価な技術を、ドローンから仮想現実ゴーグルまで、クールな新しいガジェットに変えている中で、Plexチームは基本的に製造業に応用できるイノベーションに満ちたツールボックスを手に入れているということです。
あらゆる点から見て、Google Glassは消費者市場では失敗作でした。クールさは当初高かったのですが、誰かがGlassを着けて夕食に出かけると、みんなが話すのをやめてしまいました。しかし、すべてが仕事に関するショップフロアでは、Google Glassは非常に強力な位置情報対応の情報システムに変わります。産業用リングスキャナと組み合わせることで、Glassを使えばハンドラは大きくて重いスキャナやホルスターを持ち歩く必要がなくなります。
先月 PowerPlex、年次お客様イベントにて、私はウェアラブル端末と 業務管理 のショップフロアにおける次の展開を垣間見る機会に恵まれました。要するに、私たちはショップフロアでの消費者技術の非常にエキサイティングで実用的な用途に取り組んでいます。これらの製品は今すぐ実用的であり、今後も製造メーカを新たなイノベーションへと押し進めていくと期待しています。
ミシガン州に拠点を置くシートシステムおよび機構の製造メーカであるFisher & Co.は、生産オペレーションにGoogle Glassを導入した最初の企業の一つです。FisherのハンドラはGlassをウェアラブル端末のリングスキャナと組み合わせて使用し、ハンズフリーで資材を記録します。これらのデバイスはPlex Smart Manufacturing Platformに接続されているため、オペレータはGlassディスプレイでリアルタイムの情報更新を受け取り、すべてのスキャンがシステムに適切に記録されます。
FisherのショップフロアスーパバイザもGlassを使用しています。Bluetooth対応Beaconに接続されたGlassは、工場内で非常に正確な位置認識を持っています。つまり、スーパバイザはメニューをナビゲートしたりボタンをクリックしたりする必要がありません。Glassはどこにいるかを認識し、その位置に基づいて関連する機械や資材の情報を表示します。
ハンドラはスキャンプロセスの時間を短縮するだけでなく、スキャナを落としたり置き忘れたりする心配もありません。この2つの技術を組み合わせると、実際にはワイヤレススキャナよりもコストが低く、フォークリフトに轢かれるリスクもありません。これは驚くほどよくある出来事です。
Google Glassのパイロットプロジェクトが始動するのを見ることができた、やりがいのある一年でした。スマートウォッチ(はい、新しいPlex App for the Apple Watchを含みます)、タッチフリーコントロール、よりスマートなツールへと拡大していくのが待ちきれません。
新興の消費者技術が成熟する今は、エキサイティングな瞬間です。Plexはお客様とともに、Google Glassやスマートウォッチのような製品への多大な投資を活用し、それらがショップフロアのオペレーションをより良く、より生産的に、そしてより安全にする方法について考える機会を持っています。
関連記事