当時は良いアイデアのように思えました。故障、停止、切り替え、または機械を停止させるあらゆる事象があれば記録してください。時刻、日付、理由、再起動にかかった時間を記入してください。ああ、それと起動時にスクラップが出た場合は、別の用紙にポンド単位と材料タイプを記入してください。
その時代において、この方法は現代のデータ収集の始まりであったため有用でした。リーンやシックスシグマのようなプロセス改善手法の導入を促進し、クリップボードメーカのビジネスを確実に維持しました。
クランプで留められた用紙、クランプされたデータ
万能のクリップボードは、より良い理解と意思決定を促進するために生産データを体系化することの象徴でした。それらは機械の前面に配置され、多くのデータを保持していました - ある意味では。それらは管理スタッフの軍団によって回収され、これらの事象が記録されてからかなり後になってデータを意味のあるものにしていました。
手動で収集されたデータは多くの変化を可能にしましたが、強力なバネ式クランプは、本来力を与えるはずだったデータそのものを締め付ける象徴となりました。当時でさえ、私たちのほとんどはもっと良い方法があるはずだと知っていました。
クリップボードが隠している秘密
テクノロジーが進歩するにつれ、企業はクリップボードで収集されたデータを活性化するために他のツールを組み合わせようとしました。クリップボードのデータを整理したい部門に、スタンドアロンソフトウェアが場当たり的に追加されました。
このソフトウェアは他の部門のソフトウェアと必ずしも互換性のあるものではなかったため、レポートや出力は使用可能になる前に部門間で調整する必要がありました。これらのレポートは別のコンピュータに手動で入力する必要があることが多く、結局また別のクリップボードに載ることになりました。
クリップボードが秘密を隠していることが明らかになりました - 進歩と改善のために解き明かす必要がある秘密です。クリップボードが抱えている可能性のある秘密をいくつか紹介します。
- 多くのエラー – 人間は間違いを犯します。時には、記録する責任者が機械を再稼働させることに忙しかったために、データが単純に間違っていることがあります。
- バイアス – 人々は物事を異なる方法で解釈します。クリップボード上では、同じ原因であっても、シフトBのダウンタイム理由はシフトAのものと異なる場合があります。
- 多くの数字 – 急いでいると、99669は66996と素早く記載されます。もちろん、これは無限にある転記ミスの一つに過ぎません。
- 非常に忙しい – クリップボードは機械の前面に掛けられていますが、休憩室に置き忘れられることもあり、誰かが取りに戻ってくるか、別のクリップボードで全く新しい用紙を始めるまでに、一つ、二つ、あるいは六つの数字を見逃すかもしれません。
- 混沌を愛している – ダウンタイム理由1:クリップの破損。ダウンタイム理由2:主軸の詰まり。ダウンタイム理由3:疑問符 - ただ停止した。クリップボードは大晦日のパーティーのように混沌を受け入れます。
接続されたデータは決して秘密を守らない
スマートマニュファクチャリングプラットフォームを使用すれば、一つの不変の真実に頼ることができます。クリップボードが教えてくれないことを、データが教えてくれます。スマートマニュファクチャリングソフトウェアは、クリップボードの秘密と嘘を取り除き、明確で曖昧さのない、データ駆動型の実行可能な洞察に置き換えます。
Plex Smart Manufacturing Platform™はIIoTシステムにリンクして、バイアス、省略、エラー、混沌なしにデータが流れることを保証します。クラウドベースの高度な分析によって駆動される正確なデータにより、ビジネスプロセスを自動化し、データを自動的に追跡できます。
MESやERPから品質管理やサプライチェーン管理ソリューションに至るまでのエンタープライズシステムを接続し、すべてのツールが標準化され文脈化されたデータを使用して単一の真実にアクセスできるようにすることを想像してください。これは、機械、主軸、シフト、またはOperator 8別に生産を監視し、リアルタイムまたはそれに近い状態でダウンタイムの理由の特定のための完全な可視性を解き放つ方法です。
クリップボードが隠している秘密を探すことに疲れたら、Plexにお問い合わせいただき、機械データの力を解き放ち、貴社のビジネスを新たな高みへと導くために活用してください。
関連記事