製造業では、適切な仕事に適切なツールを持つことが不可欠です。重大な破損時にパイプレンチを持たない配管工を想像してみてください。または、故障したモータを評価しようとする電圧計を持たない電気技師を考えてみてください。そして、のこぎりやハンマーなしで大工が仕事を完成させることができるでしょうか?これらの職業はそれぞれ適切なツールを必要とします。それらがあれば、これらの熟練した職人は製造保守をスムーズに進めることができます。しかし、それらがなければ、時間、労力、生産、その他の重要な生産機能が損なわれます。
複雑な作業の一部
これらの職種は、プロジェクトの重要な部分を完成させるために互いに依存することがよくあります。そして、新しい休憩室、品質モニタステーション、または新しい機械の設置には、全員が適切なツールを持つことが必要です。製造、運用、管理も同じように連携する必要があります。一つの領域が適切なツールを持たない場合、生産は低下します。どれも持たない場合、混乱が生じます。
サプライチェーン計画のためのツール
上記の仕事やタスクと同様に、サプライチェーン計画ツールは、計画を最適化し、正確な予測を実現するために必要です。流通、製造、財務、調達、物流は、効率的に生産を完了するために連携する必要があります。そして、需要と供給計画における適切なツールは、すべてをまとめることができます。
出荷状況アラート
あらゆる場所で混乱の脅威が迫っている中、原材料がいつどこにあるかを知ることは役立ちます。プロアクティブなレポートとリアルタイムのデータにより、プランナーは不測の事態に備え、緊急要件を管理し、サプライチェーンを効率的に動かし続けることに集中できます。
注文処理
注文処理が正確であることに自信が持てない場合、実際の需要を計画することはできません。適切なソフトウェアがあれば、注文管理タスクは自動化され、人的エラーを減らし、プランナーが主要なニーズに集中できるようにタスクを軽減します。EDIソフトウェアは、POや請求書、輸送の遅延、その他の機能を自動化し、プランナーの大きな負担を軽減します。
在庫管理
新たな混乱が発生する中、サプライチェーン計画の重要性はかつてないほど高まっています。リショアリングやニアショアリングなどの新しい戦略が、リーン倉庫管理のような従来の在庫戦略に取って代わりました。これらの変化は、企業が手動データ入力や人間ベースの分析に依存するには圧倒的すぎます。
倉庫管理および最適化ソフトウェアは、倉庫および在庫管理のためにリアルタイムのデータを活用する技術を展開します。このソフトウェアは、バーコードスキャナ、ピックルート、継続的在庫、FIFOおよびLIFO戦略を使用して、コストを削減し、サービス性能を向上させるために在庫を最適化できます。
サプライヤ管理
契約、品質文書、ベンダー性能測定のための口頭でのベンダー合意や非公式なベンダー取り決めの時代は終わりました。サプライヤ管理のためのサプライチェーン管理ツールは、厳格な規制およびコンプライアンス要件を持つ産業では重要であり、ベンダー管理ソフトウェアを使用すると、エラーの削減は正確なコンプライアンスとベンダー性能を意味します。
需要予測
需要予測が科学よりも芸術であった時代がありましたが、今はそのような時代ではありません。今日、需要は経済状況や混乱だけでなく、急速に変化する消費者の嗜好によっても、より速く変化します。需要予測ツールは、直感的でクラス最高のソフトウェアで最もよく活用されます。これらのシステムは、推測を正確なデータ駆動型の知見と、企業のデータを使用してプランナーを正しい方向に導く処方的な詳細に変えます。
分析
AIと高度な機械学習アルゴリズムの台頭により、分析は不可欠になりました。分析ソフトウェアは人間の分析よりも速く動作するため、過去に見逃されていた可能性のあるトレンドを明らかにすることができます。分析は、プランナーが最良の方向を見て、データに基づいて需要を正確に予測するのに役立ちます。また、今日の複雑な環境をナビゲートするための「what-if」コンティンジェンシー計画も可能にします。
完璧なツールボックスの構築
古い表現に「持っているのがハンマーだけなら、世界全体が釘に見える」というものがあります。ツールの欠如、単一のツール、または間違ったツールは、ビジネスを崩壊させる可能性があります。
しかし、Plex Supply Chain Planningのサプライチェーン計画ソフトウェアを使えば、スイートに必要なすべてのツールが揃っています。需要と供給計画から在庫予測、最適化など、Plex Supply Chain Planningは、仕事を正しく行うために必要なサプライチェーン計画ツールを実現します。
お問い合わせいただき、貴社が最も頻繁に行う仕事に必要なツールをどのように実現できるかをご確認ください。
関連記事