CPFRとは、協働計画、予測、補充(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment)の略です。ビジネス予測・計画研究所によると、「CPFR戦略により、複数のS&OPプロセスを調整し、サプライチェーン活動を共同で計画することで、組織間の共同ビジネス計画を尊重しながら、コストを最小化し、サプライチェーン全体の効率を最大化できます」と述べています。これらの戦略を活用することで、コラボレーションに焦点を当てることにより優位に立つことができます。多くの作業が必要かもしれませんが、適切なバランスを見つければ、その努力は本当に報われます。CPFRに関する有益なビデオは、リンクからご覧いただけます。
関連記事