製造メーカにとって、角を曲がった先に潜む恐ろしいものは、ハロウィンだけの話ではありません。
ここでは、製造メーカの悪夢を一年中かき立てている要因をいくつかご紹介します。
(パイロット)煉獄
ビジネスおよびオペレーションのデジタルトランスフォーメーションを正しく進めようとする製造メーカは、時にプロジェクトがパイロット煉獄に陥ることがあります。実際には、これは広範な導入に至らず、あるいは失敗してチームが白紙からやり直す機会すら得られないことを意味します。ほとんどのプロジェクトがこの状態に陥るのは、適切な人材を集められなかったり、十分なチームを巻き込まなかったり、変更管理の価値を忘れたり、優柔不断で凍結してしまうためです。プロジェクトが煉獄に陥りそうだとご心配の場合、回避する方法があります。
お菓子ではなくトリック
長年取引してきた会社が、材料を出荷する前に電子メールで銀行情報を再送信する必要はありません。たとえメール送信者の情報が本物に見えても同様です。最近の調査によると、製造業はサイバー犯罪者に最も狙われやすい業界の一つです。これは、中断への耐性が低い(つまり、攻撃者に支払う可能性が高い)ことと、サイバーセキュリティの成熟度が低いことが理由です。統計の一部にならないようにしましょう。貴社のプロセスを検証し、テクノロジーパートナーにセキュリティ管理と情報保護の方法を証明してもらいましょう。
最初は協働ロボット、次はHAL 9000
事実として、製造施設には常に人が必要です。そして、私たちは意識を持つコンピューターの支配者が現れる時代からはまだ遠い(そう願います)。製造メーカが現在もソーシャルディスタンスを優先する中、間隔要件に対応して生産ラインを大幅に変更できない企業は、ライン上の隙間を埋めるために自動化技術を活用するケースが増えています。協働ロボットはその一つであり、ワークセンターの共有を必要としないモバイルデバイスや、バーコード自動読み取りを支援するウェアラブルデバイスも、全員の業務をより効果的・効率的・正確にします。
ジーパーズ・クリーパーズ
多くの製造メーカが「必須」とされ、パンデミック中も稼働を続けていましたが、ほとんどの企業は依然として非必須スタッフ(つまりプラントフロアにいない、または現場での物理的責任を持たない人)に在宅勤務を求めています。つまり、個人のモバイルデバイスやBluetooth接続プリンター、共有クラウドなど、ネットワークに接続するデバイスが増加しています。リストは尽きません。10月が全国サイバーセキュリティ啓発月間であるのは十分な理由があります。企業と従業員の安全を守る方法に関するリソースは、キャンペーンのウェブサイトをご覧ください。
悲観的な話ばかりではありません。製造メーカを夜も眠れなくさせている多くの課題は、完全に防止できるか、スマートマニュファクチャリングで解決できるか、リスク軽減策で最小化できます。
最新式の製造メーカにとって、より恐ろしくない明日を願っています。
関連記事