Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

今すぐ貴社の製造メーカビジネスに影響を与えている技術の進歩

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_171113_技術進歩

今日の経済をかつてないほど相互接続されたものにした主要な技術の進歩があります。これらの技術を認識するかどうかにかかわらず、それらは貴社のビジネスに影響を与えます。競合他社はすでにこれらを活用する点で貴社より先を行っているかもしれませんが、貴社自身が運転席に座り、ビジネスを正しい方向に導くことができます。

1. クラウドコンピューティング

クラウドは最新式の製造業に不可欠な要素となっているため、もし利用していなければ、サイロ化したトランザクションシステム、データ管理、可視性の欠如に直面している可能性があります。クラウドは地理的に分散した拠点全体で貴社のビジネスを統合します。そのため、多くの製造メーカがビジネスと業務を運営するためにクラウドベースのソフトウェアを選択しています。クラウドコンピューティングにより、比類のないセキュリティ、アジャイルなプロセス、完全なシステムアクセス、スケーラビリティが実現し、ビジネスの成長と合理化に集中できます。最新の機能が中断やダウンタイムなしで利用できるため、大規模な初期資本支出や年間保守コストを回避できます。

2. モビリティ

モビリティはハンドヘルド端末をはるかに超えています。今日の製造メーカは、センサー、RFID、ビーコン、Bluetooth、その他の通信技術で生産環境を強化し、ワイヤレスでのデータ共有を増やしています。このトレンドは今後も拡大します。モビリティは、生産状況、在庫移動、機械の性能などへのより高い可視性を実現します。スマートグラスなどのウェアラブル端末の普及も進んでおり、作業者に安価でハンズフリーの体験を提供しています。

3. 分析

ショップフロアで生成されるデータは、知見、自律的な意思決定、予測的な行動を促進し、より高いレベルの効率を実現するために活用できます。製造分析は、意味のあるデータポイントを抽出し、それらを結び付け、実行可能な形で情報を提示します。より多くの製造メーカが、機械学習を促進し、処方的なアクションを生み出すためにも分析を活用しています。

4. Industrial Internet of Things (IIoT)

IIoTは、製造メーカが製品を設計、計画、製造、サービスする方法を変革しようとしています。接続されたセンサー、スマートデバイス、インターネット対応機械などのイノベーションは、機器や製造プロセスの性能を向上させるために活用されるデータを実現します。IIoTはまた、エンドユーザーや製品自体からの情報伝達を促進し、製品の開発やサービスの方法を変え、あらゆるデバイスを通じてどこからでもユーザーが情報を利用できるようにします。

現状維持を選択する日々は、競合他社が飛躍的に前進する日々でもあります。これらの技術は貴社のビジネスに大きな改善の機会をもたらします。明日の成功のために、今日から活用しましょう。

The Definitive Guide to Connected Manufacturingを読んで、今すぐ未来への第一歩を踏み出しましょう。 

トピック: 航空宇宙 自動車 食品&飲料 ハイテク&エレクトロニクス 工業生産 プラスチックおよびゴム 精密金属成形 IIOT/インダストリー4.0

Dave Morfas
Dave Morfas
Plex Systems、Director of Product Marketing
Dave Morfasは、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、北米の顧客を対象に、グループ管理、プロダクトマーケティング、プロダクト管理など様々な役割で20年以上ハイテク業界に従事してきました。現在、DaveはPlexのDirector of Product Marketingとして、戦略的製品方針、競合インテリジェンス、コンテンツマーケティングおよび制作を統括しています。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。