Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

2022年Business Operations Transformer Impact Award受賞者による生産の合理化

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

私たちは常に変化する世界に生きており、時にはビジネスもそれに合わせて変化しなければなりません。大企業からの最近のスピンオフとグローバルパンデミックによる事業環境の変化に直面したこの企業は、Plexを導入することで対応し、ビジネスを完全に変革しました。

私たちの年次Impact Awardsは、今日の激動の環境に決意を持って立ち向かい、直面するあらゆる問題に立ち上がったPlexのお客様を表彰し、称えるものです。Kendrick Plasticsはこの課題に立ち向かい、変化への対応方法を変革し、最終的に2022年Business Operations Transformer Impact Awardを受賞しました。同社はリアルタイムのデータを活用するだけでなく、機械接続メトリクスを使用して、毎日顧客の期待値を上回る成果を上げています。

Kendrick Plastics

2020年に設立されたKendrick Plasticsは、自動車産業向けの装飾的な内装トリム部品の大手サプライヤです。ミシガン州グランドラピッズに本社を置き、世界クラスの製品を設計、エンジニアリング、製造しています。大企業からのスピンオフプロセスを開始した後、この製造メーカは新しい組織規模に適したビジネスシステムの導入を優先しました。業務を合理化できることを見越して、Plexの導入を決定しました。Plexにより、27のシステムを1つのプラットフォームに統合することができ、クラウドで生まれ育った同社に非常に適していました。

Kendrick Plasticsを変革者にしているもの

驚くべきことに、Kendrick PlasticsはCOVID-19パンデミック中にPlexを導入しました。この導入期間中にビジネスをシームレスに変革しただけでなく、困難な状況下でそれを実現しました。Plexは、製造業務と財務性能の両方に関するデータをリアルタイムでKendrick Plasticsに提供しました。これにより、従業員がより正確でアクセスしやすいデータを信頼性の高いプラットフォームで利用できるようになり、ビジネスのやり方が劇的に変わりました。また、Kendrick Plasticsチーム全体が作業中にPlex生産記録を確認できるリアルタイムペースボードも構築しました。これにより生産性が向上するだけでなく、従業員が一目で最小限の労力で進捗状況を確認できることで、モチベーションも高まります。

Kendrick Plasticsは、装飾的な内装トリム部品とアセンブリの第一選択肢であり続けることを目指しています。リアルタイムのスクラップデータの使用により、同社はスクラップの場所を迅速に確認し、アクティブな要因を修正するのに十分な速さで対応できます。Plexを使用することで、Kendrick Plasticsは接続されたデータを活用し、機械オペレーターが部品表に基づいてシフト中に必要なすべてのものを電子的に注文できるようにしています。これにより、梱包材、WIP、購入部品在庫、さらには完成品在庫のピックアップまで、記録的な速さで注文する機会が得られます。

インダストリー4.0テクノロジーによるスクラップと生産の改善

万が一予期しないことが発生した場合、Kendrick PlasticsはPlexを使用して迅速にアナウンスを行い、従業員に情報を提供し、それを周知することでダウンタイムの管理を支援します。また、プロセス全体を通じて製品のプロセスデータを取得しています。これにより、すべての部品が正しい機械を通過し、プロセスが完了する前に「合格」として登録されることが保証されます。

Kendrick Plasticsは、2020年の導入以来、Plexで驚くべき結果を見てきました。スクラップ率は大幅に減少し、Kendrickは90%の生産達成率を実現しました。また、売上の一部としての間接労働費と直接労働費の割合についても、より厳格な管理を行っています。オペレーターは、作業センターを離れることなく、必要な製品とサポートを要求する権限を与えられています。組織はまた、ビジネスを改善するためのプロセスを慎重に選択することで、industry 4.0に実用的なアプローチで取り組んでいます。

2022年Business Operations Transformer Impact Award

Kendrick Plasticsにとって、Plexによるリアルタイムのデータでのビジネス変革により、製造上の差異を特定し、その日のうちに記録的な速さで修正を行うことができるようになりました。Plexの使いやすいプラットフォームにより、組織全体の従業員が必要なときにすぐに重要なデータにアクセスできます。

2年間Plexをフル活用してきたKendrick Plasticsは、一貫して新しいイノベーションを開発しています。これにより、機械関連プロセスと人間主導プロセスの両方で可視性が向上しています。ステークホルダーはまた、PlexのUser Communityに積極的に参加し、同様の立場にある他の人々とプロセスの改善方法に関する知識を共有しています。彼らはPlexの強力な支持者であり、Kendrick Plasticsが自動車分野で素晴らしい仕事を続けることを確信しています。改めておめでとうございます!

Kendrick PlasticsとPlexによる変革について詳しく知りたい方は、こちらでケーススタディをご覧いただけます。

トピック: プラスチックおよびゴム 成功事例

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。