強力で革新的な製造業基盤は、世界経済の未来に不可欠です。しかし、Deloitteの調査によると、製造メーカのスキルギャップにより、2018年から2028年の間に推定240万件のポジションが埋まらない可能性があり、潜在的な経済的影響は2.5兆USDに上ります。
そのため、人材パイプラインを満たすことがこれまで以上に重要になっています。これを達成する一つの方法は、若い世代の科学、技術、工学、芸術、数学(STEAM)教育への関心を促すことです。インダストリー4.0の時代において、製造現場はよりスマートに、より接続され、より自動化されており、これらの技術を管理するには、複雑なシステムを操作できる高度なスキルを持つ労働者が必要です。STEAM教育は、米国経済の持続的な成長と安定において重要な役割を果たし、当社のお客様が真にスマートな製造の約束を実現するのを支援する上で重要な要素です。
National STEAM Dayは、子供たちの科学と工学への好奇心を促すことを目的としています。特に、これらの分野で大きく過小評価されている女子やマイノリティの間で、早い段階からその熱意を点火し、燃やし続けることが重要です。
PlexのVice President of QualityであるNandini Srinivasanは、子供たち、特に若い女子にこれらの重要なキャリアを紹介することに情熱を持っています。
テクノロジー分野における女性の過小評価について、彼女は「特にベイエリアでは非常に顕著です。時には私が部屋で唯一の女性でした」と述べています。
将来の世代がより多様になることを確実にしたいと考え、Nandiniはベイエリアの中学生の女子をメンタリングし、STEAMの実世界での応用を教えることに時間を費やしました。数年後、息子がレゴに興味を示したとき、彼女はカリフォルニア州サンノゼで自身のFIRST LEGO Leagueチームを立ち上げ、コーチを務めました。数年かかりましたが、チームの女子と男子の比率は現在はるかに公平になっています。
彼女はまた、ベイエリアの恵まれない小学校でボランティアをし、子供たちがSTEAM科目と最新式世界のキャリアとの関連性を理解できるよう支援しています。募金活動を通じて、生徒たちにChromebookとヘッドセットを提供することにも成功しました。
「ゲーミフィケーションは子供たちの興味を維持する鍵です」とNandiniは説明しました。「ゲームにしようとすれば、彼らは楽しく学ぶでしょう。」
いくつかのFIRST LEGOコンペティションに参加し入賞したことに加えて、彼女のチームは地域社会に直接的な影響を与える革新的なプロジェクトにも取り組みました。Change.orgで請願書を作成し、サンノゼ市にリサイクルプラスチックで2つの道路を作ることを提案し、最終的に説得に成功しました。これらは2020年12月までに設置およびテストされる予定です。
Nandiniは、次世代の製造業リーダーを形成するために尽力している多くのPlexチームメンバーの一人に過ぎません。そして、Plexは組織としても関与しています。過去数年間、Plexは明日の革新的人材を鼓舞することに専念するFIRSTを含むプログラムにUSD 75,000を寄付してきました。最近では、Manufacturing Dayの公式スポンサーとなり、製造メーカにおけるキャリアの機会を子供たちに強調し、触れさせることを目的としています。
STEAM教育は、私たちの未来の創造者となる批判的思考者を育成しますが、彼らをそこに導く責任は私たちにあります。子供たちがSTEAM科目と製造メーカにおける最新式世界の奇跡との関連性を理解できるよう支援することで、生涯のキャリアへの情熱を点火するために必要な火花を生み出し、業界の将来の成功を確実にすることができます。
貴社は明日のSTEAM人材パイプラインの構築をどのように支援していますか?
関連記事