あらゆる産業の製造メーカが Industrial Internet of Things (IIoT)対応デバイスに投資しており、TATA Consultancyによると、すでに成果を上げています。2013年から2014年にかけて平均28.5%の収益増加を実現しています。1
IIoTは大手製造メーカだけのものではありません。確かに、大企業は多くの場合、より多くのインフラストラクチャと旧式のシステムへの依存性を持っていますが、データを収集する機械とそのデータを共有できるインターネット接続があれば、貴社も参加できます。しかし、具体的な話に入る前に、貴社の中小企業にとって 本当に どのようなメリットがあるのでしょうか。貴社はお客様のために製品を生産し、品質をできるだけ高く保ち、十分な成果を上げています。IIoTでさらにどれだけのことができるでしょうか。それは価値があるのでしょうか。
IIoTと日々の課題
原材料コストの管理、在庫の過剰在庫とスクラップの監視、スケジューリングの効率化は、すべて日常的に取り組んでいる課題です。センサーやスマートマシンのコストが下がるにつれて、これらを活用して効率を改善し、ボトルネックを取り除き、プロセスを微調整するためのデータを取得できます。たとえば、サプライチェーン全体で 在庫トレーサビリティ を向上させたい場合があります。貴社のサプライチェーンは大規模な製造業務ほど複雑ではないかもしれませんが、汚染や品質不良のために原材料を生産から引き上げる必要があるかどうかを把握する必要があります。IIoTには接続性が必要であり、その接続性によって前例のない可視性を得ることができます。
これらは、今日、運用上の課題を解決するためにIIoTを活用している中小製造メーカの実例です。ある自動車部品製造メーカは、ラインから出てくる製品をテストするために品質センサーを使用しています。部品が仕様から外れたり、品質テストに合格しなかった場合、問題が修正されるまで自動的にラインを停止できます。これにより、過剰なスクラップの発生を防ぐことができます。
別の製造メーカでは、在庫照合が数時間から数分に短縮され、以前は数人が数日かかっていた模擬リコールが7分に短縮され、必要なすべての文書が1時間以内にお客様に送信されるようになりました。これは、統合された品質管理およびコンプライアンスプロセスの成果です。
IIoTの機会の特定
中小規模の製造業務でIIoTを適用する最適な領域は、手動または労働集約的なプロセスを特定することです。どこで手動でデータを収集したり、複数のExcelスプレッドシートに依存したりしていますか。どこで エラーが発生しやすい 手動作業によるデータ入力に頼っていますか。それが貴社の機会です。センサーを使用したり、スマート対応マシンからデータを収集したりすることで、手動プロセスは更新に適しています。
Industry Weekは次のように指摘しています。
特定の部品の何が問題なのかを推測しようとする代わりに、IIoTと拡張現実の組み合わせを活用することで、部品が許容範囲内かどうか、正しく機能しているかどうかを実際に示すことができます…デバイスやアイテムは、何かが 不具合である ことを伝えるだけでなく、修理や交換が行われない場合に何が起こっている(または起こる)かを示し、技術者が作業しやすくします。2
IIoTは目的地ではなく旅
中小製造メーカとして、IIoTの利点を活用して日々の課題を解決することに注力すれば、技術の進化とともにその旅を続けることができます。まずは可視性と ショップフロアの制御 を獲得し、「さて、次は何か」と自問します。しかし、適切な基盤がなければ、その道を進むことはできません。その基盤とは、柔軟でオープンなプラットフォーム、すなわちクラウドです。
クラウドERP は、IIoTが生み出すビッグデータが要求する無制限のストレージと計算能力を提供します。クラウドERPはまた、新しいデバイスやマシンを完全に通信するエコシステムに統合することを容易にし、多様なデータポイントと通信を管理するための 最も重要な 技術です。
IIoTでよく語られるビジネスモデルの完全な変革という考えは、貴社がビジネスを継続したいだけの場合には圧倒的に感じられるかもしれません。しかし現実には、IIoTはすでに存在し、技術も整っています。貴社は準備ができていますか。他の中小製造メーカはすでに準備を整え、今まさにIIoTの機会を活用しています。貴社もその一員となるべきです。
Plex Smart Manufacturing PlatformがIIoTの導入をどのように支援するかをご覧ください。白書をダウンロード: How Cloud ERP Turns IIoT Into a Critical Success Strategy for Manufacturers。
1 Tata Consultancy Services. “Internet of Things: The Complete Reimaginative Force.” TCS Global Trent Study. July 2015.
2 Industryweek.com. “How Augmented Reality Can Revolutionize Manufacturing.” September 2016.
関連記事