何年も前、社内ITプラットフォームやインフラストラクチャがクラウドベースのSaaSシステムに取って代わられた際、セキュリティはソフトウェア自体の有効性よりも重大な懸念事項でした。クラウドベースのシステムは、コスト、アップデート、インフラストラクチャの削減、その他の利点において多くの優位性を提供しますが、多くのIT専門家や意思決定者はデータセキュリティについて懸念していました。
この懸念事項の一部は、クラウドストレージおよびクラウドベースのコンピューティングの新しさに起因していました。長年にわたりファイアウォール、ウイルス対策、その他のセキュリティプロトコルを構築してきたITスタッフは、企業データやトランザクションの管理を企業の物理的な壁の外に置くことに警戒していました。クラウドへの移行により、ITマネージャが対処すべき新たな課題がいくつか明らかになったため、これらの懸念事項には十分な根拠があったことが判明しました。利点が懸念事項を上回るにつれて、システム設計者は、企業に必要なアクセスと価値を提供しながら、これらの懸念事項に対応するため、より安全なクラウド通信を開発しました。
過去の状況
クラウドへの初期移行時、企業にはさまざまな懸念事項がありました。多くの経営幹部は安全な通信について懸念していました。特許やその他の機密性の高いビジネスデータは、電子メールやメッセージングを通じて常にやり取りされており、多くの人が外部の攻撃者によるアクセスを懸念していました。また、社内システムで慣れ親しんできたように、「ハッキング」や高度なDDS攻撃によってクラウドが圧倒される可能性を懸念する人もいました。これらの攻撃の一部は機密性の高い企業データを削除する可能性があり、マルウェアなどの他の攻撃はシステムを破損させ、企業が基本的なトランザクションを実行できなくなる可能性がありました。
近年、最も強力な脅威の1つは、さらに危険なランサムウェアによるもので、システムに侵入した者が企業データを奪取し、それを取り戻すために法外な身代金を要求します。Plexによるある白書で指摘されているように、これらの企業の25%未満しか、支払い後にデータが返還されておらず、傷口に塩を塗る結果となっています。
現在の状況
ストレージおよびSaaSアプリケーションのクラウドセキュリティは、社内ITセキュリティとは異なります。社内システムは、自身への攻撃のみを監視すれば十分です。しかし、クラウドベースのシステムには2つの要素があります。1つ目は、クラウドプロバイダが提供するサービスのインフラストラクチャ、受信、配信システムのセキュリティを確保する責任です。2つ目は、クラウドを利用する企業が適切なプロトコルを策定し、ローカルユーザアクセスポイントからクラウドデータおよびセキュリティが侵害されないようにする責任です。
現在、Plex Supply Chain PlanningなどのSaaS企業は、クラウドベースのシステムの安全性を確保するために業界のクラス最高のベストプラクティスを展開しています。これには、毎日更新される強力なアンチウイルスおよびスパイウェア対策が含まれます。リスクを軽減するもう1つのクラウドセキュリティ対策は、脅威を検出して軽減する強化されたDDS保護です。Plex Supply Chain Planningのセキュリティ対策には、ファイアウォールで分離されたセキュリティゾーンによる重要なサブシステムの区画化も含まれます。AES-256以上の標準によるデータ暗号化は、今日のプロバイダ間で一般的です。転送データの検査は多層的で、パケットレベルで実施されます。ほとんどのクラウドシステムには、侵害が発生した場合に備えて災害回復システムとプロトコルが整備されています。今日のクラウドのセキュリティは、ほとんどの社内システムが提供するセキュリティよりも優れています。ほとんどの侵害は、クラウドユーザ側ではなく、企業側での弱いパスワード、認証プロトコル、またはパッチ適用が原因で発生します。
Plex Supply Chain Planningによるサプライチェーン計画の保護
Plex Supply Chain Planningは、幅広い予測および計画ニーズに対応するクラス最高のソフトウェアを提供し、サプライチェーンを最適化しながらクラウドレベルの脅威から保護します。サプライチェーンのエンドツーエンドの可視性により、ベンダやサプライヤとの通信が安全で信頼性の高いものになります。Plex Supply Chain Planningを利用することで、そのセキュリティにより、コンティンジェンシープランニングのための高度な「what-if」戦略を実行できます。また、高度な分析により、ビジネス計画や機密性の高いマーケティングおよびトランザクションデータを保護するためのトレンドを安全に特定できます。安全なクラウドベースのシステムにより、データ損失の心配なく、自信を持ってスケジュールと予測を行い、競争力を維持する戦略的計画を策定できます。
お問い合わせいただき、Plex Supply Chain Planningがどのように貴社に貢献できるかをご確認ください。
関連記事