Romeo Powerは、排出ガスのない未来を創造することを目指すバッテリ技術企業です。
同社は、電気自動車(EV)をガソリンや排出ガスなしでより遠くまで走行させることができる、よりエネルギー効率が高く、軽量なリチウムイオンバッテリパックを設計しています。Romeo Powerはまた、企業や公益事業者がコスト削減、停電の回避と防止、風力や太陽光の活用を支援するスケーラブルなエネルギー貯蔵システムも設計しています。
2018年9月、Romeoは電動フォークリフト用として初のUL認証を取得した48V Thunder Maxxリチウムイオンフォークリフトバッテリを発表しました。ULは、リチウムイオンバッテリの安全性をテストし認証する、世界的に認知された安全認証企業です。Romeo Powerは、各バッテリパックを顧客の要件に合わせてカスタマイズすることで競争力を発揮しており、これは製品設計と提供において継続的に革新を行っていることを意味します。
顧客は、Romeo Powerから受け取る製品が、持続可能で排出ガスのない電動モビリティエネルギー源のための革新を提供することを期待しています。それだけでなく、生産中のプロセスや手順も最も効率的で自動化されていることを期待しています。これにより、Romeo Powerは排出ガスと全体的なカーボンフットプリントの削減における世界的な取り組みを支援するクリーンで持続可能な未来において「有言実行」できるのです。
Plex Smart Manufacturing Platformは、Romeo Powerにとって重工業と新技術の間のバックボーンとなっています。ショップフロアの各作業ステーションには、タッチスクリーンが装備されており、タスク完了や作業指示の可視化が可能です。PlexパートナであるDKMの支援により、Romeoは自動トルクドライバを統合し、排出ガスのないバッテリパックを保護するための正確な筐体締結作業を確保することができました。
顧客に対して革新的でカスタマイズされた製品を一貫して提供するためのPlexの革新的な活用により、Romeo PowerはPowerPlex 2019において2019 Plex Impact Award in for Innovationを受賞しました。Plexは毎年、変革的なビジネス慣行、新しいプロセスと製品の革新、すべての製造メーカに利益をもたらすソリューションの創造において、主要な製造メーカを表彰しています。Romeo Powerは、業界の基準を高く設定する能力を明確に実証しています。
関連記事