Google Glass、Bluetoothおよびその他の新興モバイル・ウェアラブル端末技術は、製造慣行やプラントフロアでの材料との人々の相互作用を変革しようとしています。Google GlassとRFIDタグを組み合わせることで、人々が手を使わずに箱の中や角の向こうを見ることができる方法を想像してみてください。新しい技術は、製造メーカが工場への輸送中に材料が経験する移動条件について学ぶのにも役立ちます。たとえば、高度なセンサーは、材料を損傷した可能性のある過度の温度や乱気流を製造メーカに警告し、コストのかかる品質問題を回避できます。
Plex Systemsの開発チームでキャリアを始める前、私はコンピュータサイエンスの学位を持つ第一世代の大学卒業生であり、ビジョンを持っていました。急速なイノベーションが私の未来でした。私はデトロイトで育ち、家族の時間とは土曜日に家族の製造会社でドーナツを食べ、旋盤やその他の機械を操作し、タイムチケットに記入することを意味していました。
Plex Systemsは、私がこれら両方の世界、製造とイノベーション、私の過去と未来に存在することを可能にしてくれます。そして、新しい技術が製造にとって何を意味するかを検討する中で、ここはエキサイティングな場所です。ウェアラブル端末は人々が技術に触れることなく相互作用することを可能にし、モバイルツールは製造プロセスの内部への新しい窓を提供してくれます。
エキサイティングなのは、これらの進歩が急速に近づいているということです。ショップフロアで人々が技術と相互作用する方法における劇的な変化まで、数十年ではなく数ヶ月の距離にあり、製造メーカのための新しいイノベーションを解き放ち、安全性、効率性、競争力を向上させる新しい道を創出しています。
関連記事