どのビジネスにも課題はつきものです。しかし、日々格闘している最大の製造上の課題を、競争優位性に変えることができるとしたらどうでしょうか?
次に浮かぶ疑問は、「でも、どうやって?」かもしれません。そこで登場するのがコネクテッド・マニュファクチャリングです。コネクテッド・マニュファクチャリングとは、クラウドコンピューティングを活用して動作データとビジネスデータを活用し、可視性、効率性、制御、顧客満足度を向上させるビジネス戦略です。また、現在および将来の機会を活用するために、ビジネスに必要なデジタル基盤でもあります。
効率性の計画
貴社のビジネスは、在庫の可視性の欠如に悩まされ、在庫切れや過剰在庫につながっているかもしれません。そして、包括的なサプライチェーン計画プロセスがない場合、顧客に製品を時間通りに届けるために緊急配送コストが発生している可能性があります。コネクテッド・マニュファクチャリングを活用すれば、営業、マーケティング、財務、エンジニアリング、動作データを使用して、すべてを考慮した生産計画を推進し、適切な在庫レベルで需要を満たすことができます。
工場運営の制御
品質プロセスが分断されていると、製品の欠陥やリコールが頻繁に発生する可能性があります。また、思っているほど効率的に運営できていない可能性もあります—機械が停止していたり、過負荷になっていたりします。コネクテッド・マニュファクチャリングにより、ショップフロア上のすべてのアクティビティを捕捉、デジタル化、アクセスできるため、常に何が起こっているかを把握し、積極的なアプローチを取ることができます。エラープルーフ化プロセスの実装も可能となり、製品が出荷される前に品質問題を発見できます。
ビジネスの接続
在庫、機械効率、処理された注文に関するレポートやスプレッドシートで得られるデータを信頼できますか?おそらく、貴社のシステムはサイロ化して運用されており、トランザクションのみを記録し、洞察は得られていません。コネクテッド・マニュファクチャリングはプロセスを整合させ、合理化するため、データの収集と検証に費やす時間を減らし、信頼性の高いデータを使用してビジネスに関する意思決定を行う時間を増やすことができます。
人材の潜在能力の引き出し
貴社の技術者は、システムのメンテナンスやアップグレードなどの反復的なタスクに多くの時間を費やしていませんか?または、統合の問題やソフトウェアの移行/更新に常に対処していませんか?もしそうなら、クラウド技術により、生成されるデータのマイニングなど、より付加価値の高いタスクに時間を費やすことができます。
より多くの製造メーカがコネクテッド化し、クラウドコンピューティングを活用して、動作データとビジネスデータの活用がビジネスにもたらす機会を活用している理由をご覧ください。
インフォグラフィックのダウンロード:コネクテッド・マニュファクチャリングで課題を機会に変える。
関連記事