Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

2021年Business Operations Transformer Impact Award Winnerと共に3200万件のCOVID検査を実施

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex Impact Winner

業務運営の方法を変えることと、ビジネスを変革することは別物です。特に昨年の想像を絶する状況に直面した場合、製造メーカによってその意味は異なります。賭けは大きく、世界が注目していました。そして、ある企業がCOVID-19との戦いに参戦するため、急速にスケーリングを実現しました。

毎年、Plex Impact Awardsは、大きな影響を与えながらスマート製造ムーブメントを体現する顧客を表彰しています。2021年のBusiness Operations Transformer Award受賞者は、まさにそれを実現し、3,200万件のCOVID検査を生産しながら生産量を3倍にしました。

この偉業を成し遂げた企業はOmega Bio-tekです。彼らがどのようにして不可能を可能に変えたのか、詳しく見ながら祝福しましょう。

Omega Bio-tek

Omega Bio-tekがどのように世界を変えたかを掘り下げる前に、まず彼らが何をしているのかを理解しましょう。1998年に非公開企業として設立されたこの組織は、DNAおよびRNA精製キットを製造しています。顧客は、医療診断、学術研究、農業応用を含む分子生物学のために彼らの製品に依存しています。

ISO 9001:2015認証企業であるOmega Bio-tekは、長年にわたって拡張し、現在では世界中で900以上の製品を提供しています。同社は2019年にPlex Smart Manufacturing Platformを導入しました。即座にいくつかの利点が見られましたが、組織が真の変革を体現し、世界のニーズに驚くべき方法で応えたのは2020年のことでした。

COVID-19と戦う真の変革

パンデミックの初期段階で、膨大な数のCOVID-19検査を生産することが戦いに不可欠であることは明らかでした。Plexの包括的なエンドツーエンドERPソリューションに支えられ、Omega Bio-tekはその課題に立ち向かいました。

サプライヤーの配送は時間単位で変化していたため、在庫に関する即座の洞察を得ることが鍵となりました。トレーサビリティのレベルが向上したことで、重要な情報を顧客に正確に伝えることができました。生産現場を完全に管理することで、より高い生産ギアに入るために必要なオペレーターの数を安全にスケーリングすることができました。

すべてのステップを通じて、計画画面は複雑な生産レイヤー全体にわたって完全な透明性を提供しました。堅牢なレポート機能と情報の迅速な配信と組み合わせることで、同社は重要な意思決定を行い、新しく効率的な方法でリソースを割り当てることができました。これにより、急速にスケーリングしている中でも、物流に関する苦情を50%削減する、より合理化された出荷プロセスが実現しました。

世界にポジティブな影響を与える

Omega Bio-tekの変革は、会社全体に大きな影響を与えました。クラウドに依存することで、多くの従業員をリモート環境に移行させながら、それらのチームメンバーが現場の同僚と同じ情報を持つことを確実にしました。彼らはかつてないほどの可視性と効率性を享受し、前年比100%の生産増加につながりました。

しかし、Omega Bio-tekの取り組みの最も印象的な結果は、世界への影響です。この会社は、PCRベースの検査用に3200万以上の核酸精製プレップを生産することで、COVID-19との戦いを変革しました。これらの検査は北米、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカ全体に配布されました。これは、生産を迅速にスケーリングし、アムステルダムに新しい倉庫を追加することで可能になった偉業です。これらすべては、世界中の物流チャネルが限界まで圧迫されていた時期に実現されました。

2021 Business Operations Transformer Award

誰も昨年を予測することはできませんでしたが、適切な製造技術に支えられ、Omega Bio-tekは迅速に適応し、私たちの人生で最大の健康危機と戦う能力を持っていました。そのため、彼らは2021 Business Operations Transformer Impact Awardを受賞しました。改めておめでとうございます。そして、ファイナリストのAdell GroupとFeeturesを含むすべてのノミネート企業に感謝します!

Plexが他の企業の限界突破をどのように支援しているかを体験しようこちらでケーススタディをご覧ください。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。