Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

Plexの“MES For Dummies”

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

製造業務全体における可視性と制御の欠如に悩んでいませんか?

競合他社が前進する中、貴社が取り残されているように感じていませんか?

いずれにしても、貴社だけではありません。

企業規模に関係なく、成功の鍵は、課題を解決しつつ、競争力を高めるためにビジネスを近代化するテクノロジーを選択することです。製造メーカにとって、これは通常、生産および製造実行のデジタル化と制御から始まります。しかし、それを可能にするテクノロジーは何で、どこから始めればよいのでしょうか?

ご安心ください。プラントフロアで信頼性の高いデータを取得し、工場全体の可視性を高め、業務を制御する方法を解説する新しいガイドを作成しました。有名な“MES For Dummies”シリーズの出版社であるWileyとパートナシップを組み、製造実行システム(MES)について知っておくべきすべてのことと、このテクノロジーを活用して製造業務をまったく新しいレベルに引き上げる方法を明らかにする“MES For Dummies”を作成しました。 

貴社の製造工場にMESソリューションが必要な理由

インダストリー4.0は、接続性を高める幅広いテクノロジーの開発および導入を推進しており、その結果、より迅速で正確かつ文脈に即したデータ配信が実現し、より確信を持った意思決定につながります。

MESは新しいものではありませんが、第4次産業革命に備えるためのツールの1つです。ビジネスの規模に関係なく、MESソリューションはプラントフロアでの効率向上、データ可用性の向上、制御レベルの向上を実現します。生産管理、機械統合、設備保守、組み込み品質管理、リアルタイム分析まで、MESはすべての重要な機能を調整し、オペレーショナルエクセレンスを達成し、スマート製造の利点を真に実現できるようにします。MESソリューションが提供する利点の一部を以下に示します。

  1. リスクの低減

    MESは、プロセスが一貫して実行されることを支援し、工場内および工場間の可視性を統合して製造業務全体の広範な視野を提供することで、貴社の業務リスクを低減できます。

    エラーの排除、スケジュールの最適化、品質およびコンプライアンスの向上により、オペレーショナルエクセレンスを達成し、継続的改善に集中できます。

  2. 在庫可視性の向上

    リアルタイムの生産管理により、消費されている在庫を追跡できます。反復的な手動在庫チェックを排除し、在庫切れや過剰なバッファ在庫を回避して物理的在庫効率を確保することで、コストを抑制できます。

    さらに重要なのは、タイムリーかつコスト効率の高い方法でお客様の需要により適切に対応できることです。これにより、キャッシュフローとお客様満足度の両方を向上させることができます。

  3. 品質およびコンプライアンスの遵守

    ほとんどの製造メーカは、厳格な政府規制、業界標準、または顧客要件を遵守し、準拠する必要があります。たとえば、食品および飲料業界では、米国食品安全強化法(FSMA)の大幅な変更により、食品の栽培、収穫、生産方法に対するFDAの権限が強化され、品質およびコンプライアンス基準を満たすための説明責任が高まっています。

    MESソリューションは、製造プロセス全体で品質基準が満たされていることを保証するのに役立ちます。製品について疑問が生じた場合やリコールが発生した場合、MESは影響を受けた製品を迅速に見つけて隔離するのに役立ちます。

最適なMESがもたらす価値

MESの導入は、明確なビジネスケースを念頭に置き、目標達成のための成功指標を設定して行う必要があります。結果が迅速に現れる場合もあるため、KPIを事前に設定し、成功を測定する準備を整えておくことが不可欠です。

オプションを評価する際は、何が可能か、ソリューションプロバイダーが何を提供するか、そして貴社にとって成功する導入がどのようなものかを理解するために時間をかけてください。そうすることで、最もスムーズな移行が保証されるだけでなく、最大の価値と投資利益率も実現されます。

 

***

もちろん、これはMESが提供できるもののほんの一例です。新しいガイドMES For Dummiesでは、これらについてさらに深く掘り下げています。

貴社が(おそらく)ダミーでないことは承知しています。しかし、このガイドで得られる内容を実践することで、より賢くなり、MESを活用する準備が整うと確信しています。


Ben Stewart
Ben Stewart
VP of Product Strategy, Plex Systems
Ben StewartはPlex Systemsにおいて製品戦略を担当しています。彼はPlexのリーダーシップ、顧客、アナリストコミュニティと協力し、Plex Manufacturing Cloudの未来を形作っています。Benは、3つの製造会社と大手テクノロジーコンサルティング企業でCIO、ERPコンサルティングマネージャ、グローバルITディレクターを務めた経験から得た強力なドメイン専門知識を持っています。また、Plex Michigan User Groupの会長を務め 、世界中の50以上の拠点でERPの導入を主導してきました。Benはマサチューセッツ大学で財務とオペレーション管理の学士号を取得し、オークランド大学で経営情報システムに焦点を当てたMBAを取得しています。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。