Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

Plex Smart Manufacturing Platformは、Argentが従業員に権限を与え、ボトムラインの成長を支援します

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_180221_The_Plex

従来の ERP構成を考えると、アクセスは通常、限られた少数のユーザーに制限されています。これは、システムにコーディングの専門知識が必要であるか、ライセンスが少数のユーザーに限定されているためです。

Argent Internationalは、全従業員が関連情報にアクセスでき、より良い意思決定を行い、業務をより効果的に遂行し、ビジネス全体の成功に貢献できるような新しいタイプのERPを求めていました。現在、Argentの全従業員がPlex Smart Manufacturing Platformのユーザー名とパスワードを持っています。同社の経営陣は、すべての従業員をビジネスに参加させる「オープンブックマネジメント」という考え方を信条としています。財務情報にアクセスできることで、従業員はコスト管理、より高い品質、そしてより良い性能への貢献方法を把握できます。同社は、全員が月間目標を把握できるよう、ランチルーム外のビデオモニターに毎週の損益数値を表示しています。現在、監査人が来社すると、Plexに直接アクセスし、システム内で同社が品質をリアルタイムでどのように管理しているかを確認します。

この従業員エンパワーメントはArgentにどのような成果をもたらしたのでしょうか。数字が物語っています。ほぼ100%の納期厳守率、98%の在庫精度、20%の売上成長です。それだけでなく、在庫が非常に正確なため、従業員は原材料の実地確認を行う必要がなくなりました。また、Plexと同社のアンドン照明システムの組み合わせにより、マシンのダウンタイムも減少しました。マシンが20分以上停止するとアンドンライトが点滅し、ショップフロアの従業員に状況を通知します。その後、Plexがアラートを送信するため、迅速な対応が可能です。

すべての従業員がデータにアクセスできることで、Argentは、より効率的で収益性の高い製造業務を運営するための重要な要素としてアクセス性を発見しました。Argentの完全な成功事例はこちらからご覧いただけます。 

トピック: 工業生産

Kaitlin Rebella
Kaitlin Rebella
Senior Manager of Corporate Communications, Plex Systems
Plex社のコーポレートコミュニケーションチームのメンバーとして、Kaitlin Rebellaは組織、そのチーム、そして顧客とパートナーからなるPlexコミュニティ全体に関する、関連性が高くタイムリーなストーリーを共有しています。彼女は10年以上にわたり、グローバルなテクノロジー、製造、サプライチェーン組織を代表して、広報、マーケティング、コミュニケーションの実務に携わってきました。Kaitlinはミシガン州立大学でジャーナリズムの学士号を取得しています。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。