世界最大のクラフト、フローラル、ディスプレイ、特別イベント産業向けフォーム製品の製造メーカかつサプライヤであるFloraCraft社にとって、1ペニーの10分の1が製品の収益性を左右します。
FloraCraft社と同様に、製造業界は常にデータ駆動型であり、その最大の証拠は、おそらく製造メーカが歴史的に売上原価を理解し、重視してきたことです。
モノのインターネット(IoT)は 製造インテリジェンス を向上させ、製造プロセスの最初のステップからエンドカスタマ体験まで、サプライヤ、原材料、機械性能に関するデータへの前例のないアクセスを製造メーカに提供しています。
製造メーカにとっての次のテクノロジーステップは、すでに取得している膨大なデータをより適切に分析し、材料性能、設備メンテナンス、改善の機会についてより深く理解することです。
PowerPlex 2015では、Plex Smart Manufacturing Platformですでに取得されているデータから洞察を引き出す強力な新ツールをプレビューする機会に恵まれました。この新しいレポート機能スイートである Plex Insightには、いくつかの機能強化が含まれます。
- 新世代のPlex分析により、ユーザーはPlex環境内のあらゆるデータの断面についてドリル可能なレポートをより簡単かつ迅速に作成できます。以前は不可能だった量のデータを含む売上原価レポートが、今では数秒で生成されます。
- 役割別分析アプリケーションは、運用、ビジネス、財務の意思決定者をサポートするカスタマイズ可能なダッシュボードを備えています。経営幹部は高レベルのダッシュボードで主要な知見を把握でき、生産スーパバイザは詳細なレポートにドリルダウンできます。
- Shoplogixを活用したPlex Machine Performanceは、プラント管理者がリアルタイムの機械性能を追跡し、設備の問題やプロセスの非効率性を含む生産のボトルネック、さらに作業者の性能と安全性を向上させる機会を発見するのに役立ちます。
接続性を通じて、データはより大きな意味を持つようになります。次回の投稿では、Plex Smart Manufacturing Platformによって収集されたデータにより多くの意味をもたらすために、Plexが顧客やパートナーとどのように協力しているかを紹介します。
関連記事