今年のPowerPlex 2017では、参加者が新しいテクノロジーや新興市場のトレンドがどこへ導くのかについてのアイデアで盛り上がっていました。私は基調講演や分科会に参加し、「ものづくり」に携わる方々と一対一で話す機会を得ました。そうすることで、製造業がどこへ向かっているのか、そして顧客がどのようにそこに到達するのかについての洞察を提供するいくつかの共通テーマを特定しました。
つながる
Plexの顧客や見込み顧客との会話の中で、多くの方がPlexを選択した理由、またはPlexを検討している理由は、コミュニケーションとデータ共有を実現する包括的で接続された製造システムであるためでした。多くの場合、Plexは複数のERPシステムや自社開発のカスタムアプリケーションを置き換えました。Plexコミュニティのメンバーは、Plex Smart Manufacturing Platformの「ショップフロアから経営層まで」という範囲を受け入れており、サプライヤと顧客の両方に接続できる能力が重要な利点となっています。Plexポータルを利用することで、各組織の顧客は製品がプロセスのどこにあるかを可視化でき、サプライヤは例えば原材料の追加出荷がいつ必要になるかを事前に把握できます。
この「つながり」は機敏性を向上させ、製造メーカが顧客のニーズにより迅速に対応できるようにします。PowerPlexのある見込み顧客は、自動車産業向けの軽量化、ノイズおよび振動ソリューションの大手グローバルサプライヤに所属しており、以前の雇用主でPlexを使用した経験から得た印象を共有してくれました。彼は、Plexソリューションによって、サプライヤに対してますます厳しい要求をするようになっているHondaやFord Motor Companyなどの大手自動車会社に販売できるようになると信じています。Plexはエンドツーエンドのクローズドループソリューションであるため、プラットフォームは変化する顧客ニーズに簡単かつ迅速に適応できます。この見込み顧客はまた、Plexが大手自動車製造会社と密接な関係を持っているため、多くのサプライヤ要件がすでにPlexシステムに組み込まれていることも指摘しました。
クラウドを受け入れる
会議参加者の大多数は、クラウドとSaaS(SaaS)モデルを受け入れています。クラウドの決定を下すことで、Plexの選択は多くの場合、当然の結論となります。他のERPソリューションプロバイダが製品をクラウドで動作するように適応させている場合もありますが、Plexは「クラウドで生まれた」ものであり、長年の経験という利点があります。クラウドソリューションでは、バージョンやアップグレードに関する問題はありません。全員が同じバージョンのソフトウェアを実行しています。さらに、クラウドソリューションはビジネスの成長に合わせて容易にスケールでき、新しい施設を数か月ではなく数週間で展開できます。しかし、クラウドベースのソリューションを選択する最も一般的な理由の1つは、これらの「ものづくり」企業が「ものづくり」に集中できるようになることです。長期にわたる実装、統合、ソフトウェアの修正やアップグレードに貴重な時間とリソースを費やす代わりに、顧客はより良い製品を作るという主要な能力に集中できます。
ティア1自動車サプライヤで現在PlexユーザであるNorth American LightingのGeneral Manager、Judy Nagy氏は、「Plexを実装するよりもERPシステムの評価に多くの時間を費やした」と述べています。Nagy氏がクラウドソリューションを選択した理由は、「ITを主要な能力にしたくなかった」ことと、Plexが真のクラウド企業であるためです。
モビリティソリューションの探求
ショップフロアでのAndroid、iOS、その他のモバイルデバイスは、効率を高め、生産性の向上を実現します。参加者が関心を持っているのは、「ハンズフリー」で音声およびハプティックフィードバックを組み込んだソリューションです。これらのソリューションは、従業員がリアルタイムでより良い、より情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
ウェアラブル端末(Google GlassやMicrosoft HoloLensなど)は、ショップフロアで潜在的にゲームチェンジャーとなります。モバイルおよびウェアラブル技術のリーダーであるKopin CorporationのCEO Senior Advisor、Jeffrey Jacobsen氏は、ウェアラブル端末の未来についての考えを共有しました。彼の意見では、ウェアラブル端末は効率性の利点に加えて、知識伝達や実地トレーニングにも理想的です。Kopinは2013年から2015年にかけてVerizonと顧客フィールドトライアルを実施し、ウェアラブル端末を使用することでトレーニング時間を最大30%削減でき、同時に22%高い精度と30%速いメンテナンスを実現できることを発見しました。
データの収集と分析
最後に、データと分析も今年のPlexで注目のトピックです。コネクテッドマニュファクチャリング、IIoT、クラウドにより、スマートデバイスからのセンサデータ、顧客情報、市場および販売データ、財務など、あらゆる種類のデータを収集できます。これらのデータは、履歴レポートやリアルタイムレポートの作成に活用できます。このデータを分析することで、予防保守の支援、コンプライアンスレポートの生成、品質の向上、または業績不振製品の特定が可能です。
契約飲料製造メーカであるUS HydrationのQuality Manager、Emily Tomaine氏は、2016年8月にすべてのPlexモジュールを展開しました。同社はIntelliPlexを使用してメトリクスを追跡し、自動レポートを作成し、ダッシュボードにリアルタイムで情報を表示しています。ボトル重量のデータを収集することで、同社は充填精度を99~100%まで追跡できました。
まとめ
Plexの顧客は、接続されたクラウドベースのソリューションからすでに恩恵を受けています。多くの場合、複数のERPシステムを、データの唯一の正しい情報源を実現し、コラボレーションを促進し、生産性と機敏性を高めるプラットフォームである1つのソリューションに置き換えています。ショップフロアのモバイルデバイスにより、作業員はより効率的に業務を遂行できます。そして何よりも、Plexの顧客は、この接続された環境で収集されるすべてのデータを活用して、競合他社に先んじるより革新的な製品を作ることができます。Plexの顧客にとって、未来は今です。
関連記事