これを見てください - 米国企業は2021年7月までにUSD 2,069.5億の在庫を保有していました。これは、COVID初期に在庫が枯渇した2020年と比較して16.3%の増加です。さらに、在庫の対売上高比率は1.25で、2012年以来の最低水準であり、抑制された需要による好況を反映しています。
原材料や部品が製造コストの大部分を占めることは疑いの余地がありませんが、すべての在庫が同等に扱われるわけではありません。製造メーカは、この材料を効率的に管理し、不要な内部コストを追加しないために、定期在庫または継続在庫会計を戦略的に選択する必要があります。
しかし、製造メーカにとってどちらの会計システムが適切なのでしょうか?そして、定期在庫システムと継続在庫システムの違いは何でしょうか?答えは方法にあり、今日では、その違いはデジタルソフトウェアの機能と密接に結びついています。
定期在庫とは?
定期在庫は、手持ち在庫のレベルを決定するために、時折在庫カウントを使用します。測定期間は、月次、四半期、さらには年次など、任意の設定された期間にすることができます。多くの企業は、年間を通じて四半期ごとの内部在庫を実施し、年末に監査済み在庫を行って数値を検証します。最終測定値が売上原価(COGS)に対して与える影響は、財務諸表、税金、投資家への株式報告などに及びます。
COGSは定期在庫式において重要な要素です。COGSが確定すると、測定期間の売上からCOGSを差し引いたものが粗マージンとなります。この式は、在庫がマージンの直接的な構成要素であることを意味します。この式は次のとおりです。
期首在庫残高 + 仕入高 − 期末在庫原価 = 売上原価
継続在庫とは?
継続在庫システムは、コンピュータによって在庫レベルのより厳密なトレースが可能になった技術時代に登場しました。継続在庫システムでは、各販売が発生するたびに在庫を更新するためにデジタル技術が使用されます。これらの調整は自動的に行われるため、意思決定者や管理者は常に手持ち在庫のレベルを把握できます。
COGSも各販売ごとに調整されます。これは、継続在庫と定期在庫が粗マージンに到達するために同じ方法で計算されていることを意味します。それでも、継続在庫方法はより正確で、日々の現実をより反映しています。
関連記事