Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

オンタリオ州自動車最新化プログラム(O-AMP)について知っておくべきこと。最大USD 100,000の技術・トレーニング助成金

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
現代の自動車製造

カナダ、オンタリオ州の自動車メーカは、最近開設されたOntario Automotive Modernization Program (O-AMP)を通じて、新しいリーン生産または技術を貴社のビジネスに導入する際に資金支援を受けることができるようになりました。このプログラムによる資金提供は、オンタリオ州の自動車サプライチェーンを最新化し、国内外市場に対する競争力を高めることを目的としています。

Ontario Automotive Modernization Programを通じて資金提供が承認された申請者は、対象経費の最大50%、最大USD 100,000の資金を受け取ることができます。

このプログラムは、技術導入およびリーン生産プロセスのための自動車資金を提供します。O-AMPの受付期間は短く、2020年10月7日が締切となっていることに注意が必要です。

Ontario Automotive Modernization Programについて

Ontario Automotive Modernization Programは、自動車メーカがリーン生産プロセスおよびIndustry 4.0関連技術(ハードウェア/ソフトウェアの実装やトレーニングを含む)の導入を通じて、動作効率と競争力を向上させることを支援します。新技術の導入およびリーン生産トレーニングにより、生産のボトルネックや非効率性を排除し、全体的なコストを削減できます。

Ontario Automotive Modernization Programの対象者

Ontario Automotive Modernization Programへの申請を希望する場合、以下の基準に適合する必要があります。

  • 特性分野の専門家(SME)(従業員500人未満または年間収益USD 1,000,000,000未満);
  • 財務的に黒字であること;
  • 1社につき1件の申請のみ;
  • 最低2年分の財務諸表;
  • オンタリオ州の自動車部品メーカ(総収益の少なくとも50%が自動車サプライチェーンセクターから生み出されていること)。

O-AMPの適格基準について詳しく学ぶ。

資金提供の対象となるプロジェクト

Ontario Automotive Modernization Programを通じて自動車資金を受け取るビジネスプロジェクトは、生産サイクル管理を進めて競争力を向上させるための高度なIT導入、またはリーン生産実践による動作効率と競争力の向上が求められます。プロジェクトは資金提供が承認される前に開始できません。対象となるプロジェクトカテゴリーは以下の2つです。

  • 技術導入
  • リーン生産実践

対象経費: O-AMP自動車資金

オンタリオ州製造業助成金の対象となる経費は以下の通りです。

  • リーントレーニング
  • ハードウェア/ソフトウェア
  • 実装コスト
  • 人件費(例:プロジェクト管理)
  • 材料 – ソフトウェア実装に直接関連し、そのソフトウェアの利点を活用する場合は対象となる可能性あり

O-AMPの対象プロジェクトについて詳しく学ぶ。

対象外経費: O-AMP Ontario Automotive Grants

資金支援の対象外となる経費は以下の通りです。

  • 研究開発
  • インフラコスト(例:建物および施設)
  • 資本コスト(例:車両および設備)

Ontario Automotive Modernization Programへの申請

Ontario Automotive Modernization Programは現在受付中ですが、受付期間は短く、2020年10月7日(水)が締切です。

Ontario Automotive Modernization Programを通じた資金提供の対象となるとお考えの場合は、Mentor Worksのメンバーにご相談いただき、O-AMP申請の準備を始めてみてはいかがでしょうか。

この助成金で検討すべきデジタルトランスフォーメーションプロジェクトについてお悩みですか? The Definitive Guide to Connected Manufacturingをダウンロードして、貴社の最重要ビジネス課題にスマート製造技術をどう活用できるかをご確認ください。

Mentor Worksは、カナダ政府の資金提供を専門とするビジネス支援組織です。オンタリオ州を拠点とし、連邦および州政府の助成金、融資、税額控除を組み合わせて、数百の企業が資金戦略を構築・実行するのを支援してきました。Mentor Worksは、ウェブサイトmentorworks.caで無料のオンラインリソース、資金提供ウェビナー、ニュースを提供しています。888-599-3111またはcontact@mentorworks.caまでお問い合わせください。

トピック: 製造業務

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。