最近の業界 調査 により、製造業におけるモバイルデバイスの重要性が実証されました。この調査では、製造メーカの90%がすでに携帯電話、ノートパソコン、スキャナーを使用しており、さらに30%がコンシューマー向けタブレットの導入を計画していることが明らかになりました。モビリティは、現在および将来のコネクテッド製造環境において不可欠な要素です。しかし、なぜでしょうか?
モバイルデバイスが製造業を強化する方法は大きく2つあります。1つはデータおよびシステムへのアクセス拡大、もう1つはショップフロアでのイノベーション支援です。本記事ではアクセスに焦点を当てます。
従来、製造システムのデータにアクセスするには、ショップフロア端末にログオンするか、各工場のLANネットワークにアクセスする必要がありました。複数拠点がある場合は、このプロセスを繰り返して企業全体のビューを取得し、データの調査結果をつなぎ合わせて、できる限り全体像を把握しようとしていました。
しかし、 クラウドERPへ移行した製造メーカにとっては、プロセスは大きく異なります。まず、すべての拠点からの全データが単一のリポジトリにリアルタイムで格納されます。これによりユーザアクセスが促進され、 製造業調査 参加者の74%が、クラウドによってモバイルデバイスとの接続性が向上したと回答しています。単一の記録システムに加え、ネイティブクラウドERPはブラウザベースのアクセスもサポートしています。システムにアクセスするために必要なのは、ブラウザ対応デバイスだけです。
「会社全体に指先でアクセスできることは、本当にゲームチェンジャーです」と、Cadillac ProductsのIT DirectorであるArt DiTulio氏は述べています。「営業時間外やオフィスから離れているときに何かが起こった場合、スマートフォンやタブレットを使って、迅速な意思決定に必要なすべての情報にアクセスできます。実際、私たちはAmazon Fireタブレットを使用しています。価格がUSD 50しかないので、1台壊れても別のものを購入し、ブラウザからPlexにログインすれば完全に接続できます。セットアップ不要、インストールするソフトウェアもありません。このモビリティにより、ユーザは完全な自由を得られます。」
クラウドERPの顧客は情報を待つ必要がありません。なぜなら、その必要がないからです。データは1つの場所で、リアルタイムで、どこからでも、どのデバイスからでも利用可能であり、時間とコストを節約し、情報に基づく意思決定を保証します。
モビリティがどのように貴社の製造業務を強化できるかをご体験ください。 The Definitive Guide to Connected Manufacturingを入手しよう。
関連記事