在庫や生産データを紙に記録し、それを収集して手作業で照合する時代は終わりました。少なくとも終わっているべきです。残念ながら、多くの製造メーカは依然として手作業のプロセスに依存していますが、モビリティとクラウドの組み合わせがより良い代替手段を実現します。
しかし、私たちの顧客の多くは、いくつかの重要なトレンドを活用しています。第一に、モバイルデバイスが非常に安価になっています。第二に、非常に高性能になっています。第三に、これまで以上に多用途で接続性が高くなっています。そして、これらの要素がクラウドの助けを借りて組み合わさることで、製造メーカがショップフロアでイノベーションを実現し、効率を高めることができます。
クラウドとモバイルデバイスの組み合わせにより、新しいレベルの柔軟性と自由度が実現します。ある製造メーカ、 PKC Groupは、ほぼ完全に モバイルなショップフロアへ移行しました。作業者はMicrosoft Surfaceタブレットを使用し、WebブラウザのみでクラウドERPにアクセスします。真のSaaS型クラウドERPでは、クライアントERPソフトウェアをインストールする必要がありません。その後、PKCはタブレットと安価なBluetoothハンドスキャナを組み合わせてショップフロアでのスキャンに活用できることを確認しました。例えば、在庫をリアルタイムでクラウドに直接スキャンできます。
これを従来の方法と比較してください。従来の方法では、作業者が端末にログインして在庫データを取得し、別のスキャンガン(ERPシステムに直接接続されている場合とされていない場合があります)で在庫をスキャンし、シフト終了時に一括アップロードや印刷が必要となり、システムへのデータ入力が求められる場合があります。これに対し、PKCはタブレットでERPシステムをユーザの手元に置き、スキャナ/タブレットの組み合わせにより、ショップフロアからスキャナを通じてERPへ在庫を即時入力できるようにしました。
別の製造メーカ、 EG Industries は、消費者向けテクノロジーを活用し、ショップフロアでのスキャンとトレースのための非常に低コストな方法を考案しました。同社は、安価なApple iPod Touchと、組み込み型のスキャナを備えたBluetoothケースを組み合わせて使用しています。iPod上で クラウドERP (Plex Mobileアプリ経由)にアクセスし、Bluetooth経由でスキャナをiPodに接続することで、わずかな費用でiPod経由でPlexに直接情報を入力するスキャンデバイスを実現しています。
これらの顧客は、ブラウザベースのクラウドERPシステムの柔軟性と、軽量で 安価な消費者向け モバイルデバイスを組み合わせて、シンプルでありながら強力なソリューションを実現する機会を見出しました。
クラウドERPを イノベーションの バックボーンとすることで、アイデアをショップフロアで迅速に現実化できます。モビリティが貴社の業務をどのように強化できるかをご体験ください。 The Definitive Guide to Connected Manufacturingをダウンロード。
関連記事