Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

モバイルスマート製造プラットフォーム プラントフロアのパルクール

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

製造業で変更を加えることは、かつてスケートボードだけを使って眠っている象を動かそうとするようなものでした。コミュニケーション不足、タイムラグのあるサイロ化されたデータ、手作業による記録管理により、作業は遅く、のろのろとしたものになっていました。

しかし、今はそのような時代ではありません。今日、スマート製造プラットフォームは、リアルタイムのデータ分析と洞察を提供し、製造をより効率的で機敏なものにしています。そして、これらのプラットフォーム上に構築されたソリューションがモバイルデバイスを通じて提供できるようになると、スマート製造戦略はパルクールに熟練した人のように機敏になります。

生産現場を重力に逆らわせる

Britannica は、パルクールを、走る、跳ぶ、登る、跳び越える、その他の体操的な技を使って障害物を越えたり通り抜けたりし、地点Aから地点Bまで可能な限り最速かつ最も効率的な方法で移動することと定義しています。オンラインでパルクールの動画を見たことがあれば、運動能力の高い人が重力に逆らっているように見えることがあります。

モバイルスマート製造アプリケーションは、生産に同じ影響を与え、スケートボードに乗った眠っている象を、翼を持つしなやかで滑らかな黒豹に変え、必要な場所に必要なタイミングで正確かつ力強く着地できるようにします。スマート製造プラットフォームのすでに相当な力をタブレット、電話、その他のモバイルデバイスに拡張することで、ユーザは地上から解放されます。ユーザは、タスクに必要な関連データとツールにすぐに立ち入りできることができます。

パルクールのように、モバイルプラットフォームは、ユーザが生産機械やプロセスなどの障害物を通り抜け、時間的制約のある関連する入力を行うことを可能にします。タブレット、ラップトップ、電話、ウェアラブルは、パルクールで使用される走る、転がる、登る、跳ぶといった動作のように、ユーザとデータを最も必要とされる場所に配置します。

モバイルスマート製造プラットフォームのメリット

現場のどこからでもモバイルデバイスからデータにアクセスできる能力は、生産に多くのメリットをもたらします。これには以下が含まれます。

  • 効率性の向上– スマート製造は、高度な分析、自動的に取得されたデータ、HMIに依存して洞察を提供し、生産プロセスを自動化します。しかし、オペレーター、技術者、保守担当者は依然として生産にとって重要です。パルクールアスリートが1つの建物を降りて次の建物に登るのではなく、屋上を飛び越えるように、タブレットやモバイルデバイスの使用は、HMIから離れた場所、つまり数台の機械を隔てた場所で入力や意思決定ができることを意味します。すぐに立ち入りできることによる追加データの累積効果により、クラウドベースのプラットフォームはさらに優れた性能を発揮します。
  • 応答時間 – 電光石火のアラートと通知により、リアルタイムのデータは必要とする人の手に届けられます。信頼性の高い洞察がPlex Smart Manufacturing Platformから生成され、タスクと通知が簡素化されます。ユーザは、生産を継続するために情報に基づいた即座の意思決定を行うことができます。
  • 柔軟性– Plex Mobileは複数のデバイスタイプで動作するモバイルアプリケーションであるため、ユーザはデバイスに関係なく、使い慣れたインターフェイスに素早く適応できます。Bluetooth経由でバーコードスキャナ、ウェアラブル、スマートグラスにさらに拡張できます。
  • 機敏性– その性質上、パルクールは機敏性を要求します。モバイルスマート製造プラットフォームにも同じことが言えます。Plex Mobileアプリケーションは、迅速で軽快であるため機敏です。クラウドベースのプラットフォームの高度な分析から洞察を引き出すことで、モバイルアプリケーションはタスク間を素早く移動できます。これらの同じ洞察は、処方的かつ予防的なソリューションを提供でき、変化や混乱に直面しても機敏に対応できます。

パルクールに製造業のインスピレーションを得る

ゲームを変える時が来ました。スケートボードに乗った眠っている象を動かそうとするのをやめて、接続された環境でリアルタイムのデータと分析を通じて効率的な生産を可能にし始めましょう。

Plex Mobileを使用すれば、最新式のスマート製造戦略のすべてのメリットを強化できます。障害物を素早く通り抜け、システムを最適化し、新しい方法で性能を向上させるのに役立つ、より迅速な運用制御が可能になります。そして、これらすべてを汗をかくことなく(または壁を登ることを学ぶことなく)実現できます。

Plex Mobileアプリが製造現場を向上させる方法の詳細はこちら。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。