貴社が新しいERPシステムをお探しの場合、「クラウドウォッシング」という用語に出会うことになるでしょう。私たちは、貴社が意思決定を行う前にこの用語を知っていただくことを願っています。なぜなら、その後長期間にわたり制限に悩まされる可能性があるためです。
クラウドウォッシング
とは何か。
従来型ERPベンダーは、一部のクラウド機能を提供したり、既存システムをクラウド上でホストしたりして、それが真のクラウドソリューションであるかのように見せかけます。 これがクラウドウォッシングです。アプリケーションを何らかの形でクラウドに合わせ、購入者に信頼性を印象付けようとする行為です。しかし、これらのシステムがクラウド専用に構築されていない場合、貴社が本当に必要とするシステムよりも劣るものを手にすることになりかねません。
真のクラウドERPは、クラウド専用かつクラウド上で開発されたマルチテナントシステムです。システムは バージョンレス で常に最新の状態であり、アップグレードは不要です。ハードウェアも不要で、システムは貴社のビジネスニーズに合わせて拡張します。逆ではありません。
クラウドウォッシング
をどのように見分けるか。 クラウドウォッシング の兆候として、終わりのないサーバ前提条件、真のクラウド・コンピューティング・プラットフォームが既に実現している機能を模倣するリモートアプリケーションソフトウェアの利用、ネットワーク化アプリケーションを有効化するための複雑な構成要件などが挙げられます。
一部のベンダーは、製造メーカがクラウドアプリケーションやクラウド・コンピューティング・プラットフォームに関して抱く混乱を利用するため、これらの戦略を用いています。
クラウドウォッシング
を回避するにはどうすればよいか。 ERPベンダーが
- クラウドウォッシングを行っているかどうかを判断する追加の方法を以下に示します。
- 顧客が全員、異なる高度にカスタマイズされたアプリケーションを利用している。
- クラウドバージョンを利用するために、特別なクラウドサーバまたはアプライアンスの購入が必要である。
- マルチテナンシーが議論に含まれていない。
- データセンター監査が、プログラムやプロセスを整備して計画的に実施されていない。
- 複雑な価格体系。
- ホスト型アプリケーションをクラウドベースと呼び、アプリケーションはブラウザで動作すればよいと説明している。
- ユーザ、グループ、または部門全体の追加に数秒以上かかる。
- すべてのアプリケーションおよびクラウド・コンピューティング・プラットフォーム間で統一されたセキュリティがない。
異なるデバイス間でユーザインターフェースが一貫していない、または存在しない。 時代遅れの オンプレミスソフトウェア のクラウドウォッシュ版ではなく、真のクラウドシステムを導入するための10項目ガイドをぜひご活用ください。クラウドの偽物に惑わされないようご注意ください。ダウンロード: 10 Ways to Spot Cloudwashing and Why True Cloud Is Your Best Choice
関連記事