Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

中小企業向け在庫管理のヒント

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

中小企業は従来、大手競合他社と比較して、自動化およびソフトウェアの面で不利な立場にありました。これは、在庫管理システムおよびソフトウェアが元々オンプレミスシステムであり、ライセンス、アップグレード、サーバ、配信インフラストラクチャ、ITスキルへの多大な投資を必要としたためです。

現在では、中小企業の在庫管理は費用対効果が高く、大手競合他社の在庫管理システムと同等の品質で実現できます。クラウドベースの中小企業向け在庫管理システムは、機敏性と柔軟性を備え、リアルタイムまたはそれに近いデータで、中小企業が在庫を管理し、貴重なキャッシュフローを拘束することを回避するのに役立ちます。

中小企業の在庫システムとはどのようなものか

中小企業向け在庫管理ソリューションは、企業が採用する在庫戦略の種類によって異なります。企業のビジネスモデルに最適な戦略を選択する必要があります。また、財務状況に合わせて調整し、注文を確実に満たしつつ、可能な限り現金の使用を抑えるよう設計する必要があります。基本的な在庫戦略には3つあります。

プル

プル戦略は、顧客からの明確な需要に基づいています。製造される製品に即時かつ正確な需要がある場合、企業は在庫コストを厳密に管理できます。ただし、需要の急増は在庫切れにつながる可能性があります。

プッシュ

プッシュ戦略は、製品需要をさらに先まで見据えて需要予測を展開します。この戦略により、企業はより大きなロットで製品を製造できるため、運用コストを削減できます。ただし、需要予測が正確である必要があります。

ジャストインタイム(JIT)

リーン企業における成熟した戦略であるJITは、注文が入った際に迅速に製品を生産するため、十分に計画された原材料の在庫に依存します。これも需要予測に依存しており、間接費および運用コストの削減に重点を置いています。

中小企業向け在庫管理の6つのヒント

在庫戦略が決定されたら、在庫管理に役立ついくつかのヒントがあります。これらのヒントには以下が含まれます。

1. 原材料の追跡

すべての材料およびコンポーネントを追跡する必要があります。購入から受領、倉庫保管、生産に至るまで、材料コスト、ロット情報、その他のデータを追跡する必要があります。これはコストに影響し、規制対象製品のコンプライアンス維持にも役立ちます。

2. 在庫の監査

中小企業は、在庫の管理を失うことがよくあります。手動監査はエラーが発生しやすく、追跡も困難です。最もシンプルな在庫管理ソフトウェア(IMS)でも、納期遅延を防ぐための追跡に役立ちます。堅牢なソフトウェアを活用すれば、小規模企業でもコストに直結する継続的な在庫監査を実施できます。

3. ベンダー評価

材料の最低コストが必ずしも最良とは限りません。ベンダーは品質、納品性能、透明性、その他の観点から評価する必要があります。高い性能を持つベンダーは強力なパートナーとなり得ますが、低い性能のベンダーは品質や信頼性の問題から、交換やバックアップが必要になる場合があります。

4. プロセスの標準化

企業が小規模であっても、標準化されたプロセスを持つべきです。40個のコンポーネントが載ったパレットを受け取る際、1人が40ユニットとしてカウントし、別の人がトランザクションで40を1アイテムとしてカウントすると、在庫数がすぐに混乱する可能性があります。

5. ABC分析の実施

中小企業は、最大の収益性を得るためにどの製品を優先すべきかを把握する必要があります。柔軟なクラウドベースのソフトウェアにより、中小企業はビジネスプロセスを厳密に管理でき、価値あるABC分析を実施できます。ここでは、商品をコスト、収益性、需要でランク付けし、どの原材料をバッファすべきか優先順位付けできます。データ分析により、人間のバイアスを排除する洞察が得られる場合があります。例えば、材料コストが高い低マージン商品が、より高いマージンを持つ商品よりも優先されている場合などです。ソフトウェアは、中小企業がエラーのないデータに基づいてABC在庫をランク付けするのに役立ちます。

6. 需要計画ソフトウェアの活用

すべての在庫戦略は、需要および需要予測に依存しています。需要計画ソフトウェアは、中小企業がどの在庫戦略を採用していても、正確な需要予測の策定を実現します。堅牢な需要計画ソフトウェアは、IMS、ERP、MRP、ERPシステムと統合され、サプライチェーン管理の包括的なシステムを実現し、中小企業が最適化された在庫を維持できるようにします。

Plex Supply Chain Planningは、在庫管理の改善を目指す中小企業向けに、費用対効果が高くスケーラブルなソリューションを実現します。クラス最高のInventory Forecasting and Optimization softwareや、同様に堅牢なDemand and Supply Planningソフトウェアなど、Plex Supply Chain Planningは中小企業に在庫管理と効率的な運営の力をもたらします。Plex Supply Chain Planningのプラットフォームは、信頼できるリアルタイムのデータを活用し、混乱や高成長期にも自信を持って在庫を計画・管理できるよう支援します。

Plex Supply Chain Planningが貴社の重要な在庫機能をどのように支援できるかについては、お問い合わせください。

トピック: サプライチェーン管理/計画

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。