従来、大規模製造企業は規模のメリットを享受していました。ERPやMRPのような大規模なエンタープライズレベルのソフトウェアの導入に、資金、リソース、社内の専門知識を投入することができました。
限られたリソース、資本、社内の専門知識しか持たない中小企業は、このようなソフトウェアのメリットを取得することが困難でした。この不利な状況により、手作業によるデータ収集、トレース、分析、プロセス改善を活用せざるを得ず、より大規模でリソースが豊富な競合他社と比べて、はるかに効率が悪い状態でした。
インダストリー4.0テクノロジーとスマートマニュファクチャリングの出現により、すべてが変わりました。ビッグデータと、それを支える強力な分析および機械学習アルゴリズムの登場により、競争条件を平等にする、新しく柔軟でスケーラブルなソリューションが提供されました。
ゲームへの参入
インダストリー4.0とスマートマニュファクチャリングソフトウェアソリューションは、大規模な組織にもスケーリング可能ですが、中小企業(SMB)のニーズにも適応できます。大企業は依然として全面的な導入が可能ですが、現在ではSMBもこれらのテクノロジーの恩恵を受けることができます。
このソフトウェアにより、あらゆる規模の企業がより段階的なアプローチを取ることも可能になります。大企業の場合、段階的なアプローチにより設備投資を分散したり、ビジネスニーズに基づいて部門や工場をオンラインにすることができます。
同様に、中小企業は、特定のニーズに対処したり、データや特定のプロセスを管理したり、「従量課金制」のテクノロジー投資戦略の一環として、モジュール式の構成可能なインダストリー4.0テクノロジーを採用することができます。
大企業と中小企業のためのインダストリー4.0テクノロジー
製造企業の規模に関係なく、今日のIIoTのベストプラクティスは示唆に富んでいます。メリットがリスクを上回り、投資利益率を正当化するため、ゲームに参入してどこかから始めることです。
あらゆる規模の企業が迅速に使用でき、印象的な結果を得られるインダストリー4.0テクノロジーの種類は数多くあります。
クラウドコンピューティング
クラウドコンピューティングは、社内ITの必要性を大幅に削減または排除します。ITとOTの融合を可能にし、ストレージとITインフラストラクチャのコストを削減します。
しかし、その最大のメリットは、非常に柔軟性の高い高度なスマートマニュファクチャリングプラットフォームを強化する能力にあります。また、高度な分析プラットフォームに必要な大量のデータを処理することもできます。
サイバーフィジカルシステム
サイバーフィジカルシステムは、機械の自動化における次のステップです。ほとんどの人は、電子信号によって物理的なアクションがトリガーされることに馴染みがあり、このアクションは機械上の単一の単純なソレノイドまたはアクチュエータである場合があります。
サイバーフィジカルシステムは、機械的および電子的アクションの完全な統合を表します。機器、ソフトウェア、エレクトロニクスの機械的要素が絡み合っているため、これらのシステムは単に接続されているだけでなく、単一のユニットとして管理できます。これらは、3つのシステム要素すべてにわたって機能するアルゴリズムによって制御されます。
人工知能(AI)
AIは、コンピュータを計算と整理から人間の知能を模倣するものへと移行させる高度なタイプのコンピューティングです。これらのシステムは、問題解決を行い、タスクを実行し、収集されたデータに基づいて性能を向上させることができます。
産業用モノのインターネット(IIoT)
IIoTは、機械や設備を接続してクラウドベースの分析エンジンに接続するデバイス、センサー、エッジコンピューティング、その他の制御システムの集合体です。これにより、プロセスの改善と最適化、より高い品質、そして一部の業界では「無人」製造の実現を可能にする実用的な洞察が提供されます。
スマートマニュファクチャリングプラットフォーム
これらすべてのテクノロジーは、運用を強化し、プロセスを最適化します。しかし、スマートマニュファクチャリングプラットフォームは、大企業と中小企業の両方が取得できる最も柔軟でアクセスしやすいインダストリー4.0テクノロジーです。
スマートマニュファクチャリングプラットフォームには、強力な分析、クラウドコンピューティング、高度な機械学習アルゴリズム、AIなど、多くのインダストリー4.0テクノロジーを含めることができます。IIoT対応機器に接続してコネクテッドファクトリーを管理し、スマートファクトリーのサイバーフィジカルシステムを強化および管理できます。
このようなソリューションは、あらゆる規模の製造メーカに対応します。スマートマニュファクチャリングソフトウェアを使用する大企業は、大量のデータからプロセスを最適化し、コストと品質を管理するメリットを得られます。SMBは、より段階的なアプローチを実施する際に、手の届きやすい成果を得て、最も差し迫ったプロセスの問題に最初に取り組むことができます。
場所を選んで始めるだけ
スマートマニュファクチャリングは、巨大で高価な取り組みである必要はありません。たとえば、Plex Smart Manufacturing Platformを使用すれば、エントリポイントはほぼどこでも可能です。このプラットフォームはモジュール式のため、企業は最も差し迫った問題に最初に対処するために、さまざまな機能を適用できます。
この柔軟性により、企業はコスト効率の高いエントリポイントで、よりアクセスしやすく迅速なオンランプを利用できます。中小企業は生産モニタのみを追求したい場合があり、大企業は製造実行システム(MES)を通じてすべてのプロセスを最適化するために大規模なデータストリームを検討する場合があります。
意思決定者として、インダストリー4.0テクノロジーを展開する選択は、全面的または段階的である可能性があります。しかし、利用可能なプラットフォームがあれば、見送って立ち止まり、待つという選択肢は決してあってはなりません。大きく始めるか小さく始めるかに関わらず、今すぐ始める時です。
さらに深く掘り下げ、The Beginners Guide to IIoTの助けを借りて、IIoT戦略を計画しましょう。
関連記事