Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

IIoTとスマートコネクテッド製造 - クラウドでのみ実現

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
申し訳ありませんが、翻訳対象となる英語のテキストが見当たりません。翻訳をご希望の英語テキスト(HTMLタグ付き)をご提供いただけますでしょうか。

製造業は、より迅速かつ正確な意思決定を目指す企業によって、私たちの目の前で進化しています。より優れた自動化とデータ通信の必要性は、それを支えるスマートテクノロジの利用可能性と相まって、生産能力の近代化における次のステップを目指す企業の関心を集めています。企業にとって、変化を推進する概念を理解し、成功を最大化するための適切なプラットフォームを持つことが重要です。

Internet of Things (IoT)は、この変化の新時代における重要な概念です。率直に言えば、IoTに言及していない業界記事を読むことはほとんどありません。IoTは、エレクトロニクス、ソフトウェア、センサー、ネットワーク接続(性)が組み込まれたデバイス、車両、建物、その他の物理的オブジェクトのネットワークとして大まかに定義され、データを収集・交換します。IoTは新しい製品の可能性の世界を開くだけでなく、まったく新しいビジネスモデルも実現します。

製造業には、その派生形であるIndustrial Internet of Things(IIoT)があります。 企業は、情報が流れ、データが実際の意思決定に活用されるスマートな製造メーカになるために、IIoTを活用する方法を模索しています。

これらの情報技術トレンドは、さらに主要な業界イニシアチブへと進化しています。MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association)は、「スマート製造」の概念を推進しています。これは、機械、設備、自動化、ソフトウェアから成る複雑なデジタルファクトリーと、情報技術(IT)、運用技術(OT)、モバイル、クラウド、ソーシャルとの交差点を表しています。目標は、IIoTによってもたらされる機会を活用し、デジタルファクトリーを強化して生産性や俊敏性を高め、マスカスタマイゼーションなどの新しいビジネスモデルを導入することです。 

よりスマートな運営やIIoTによってもたらされる新たな能力を活用するためには、それを支える適切なシステムを持つことが唯一の方法です。つまり、「接続(性)」を持つ製造メーカになるとは、企業全体で情報を共有し、よりスマートな企業となり、より良いプロセスを構築し、コスト削減と業務効率化に必要な情報を得ることを意味します。

接続(性)を持つ製造メーカは、急速な技術進化に迅速に適応し、新しいIIoTの機会を素早くテスト・立ち上げできるプラットフォームを持つ必要があります。クラウド、特に製造業向けcloud ERPこそが、これを実現する唯一の実用的な方法です。クラウドがなければ、データ中心の意思決定を推進するために必要なリアルタイムのデータ通信と情報統合を確保することは、過度に複雑で極めて困難です。

センサーやIP対応デバイスが増加し、最終的にプラントフロアを支配するようになると、その情報を測定・活用するツールや能力によって、接続(性)を持つ製造メーカは大幅なコスト削減を実現できます。機械は、メンテナンスが必要な際に通知を送信して状態を伝え、中断なく生産ルートの変更を可能にします。これは1つの生産ラインや1つの施設に大きな影響を与えますが、複数のラインや複数の工場全体に与える影響も考えてみてください。cloud ERPを活用して生産ラインや工場を接続することで、企業全体の可視性が確保され、大規模な効率化が実現します。

米国の製造メーカであるFisher & Companyは、cloud ERP software を、革新的な新しいウェアラブル端末を通じてユーザーをプラントフロアに接続する手段として活用しました。Fisherは、作業センターに配置したiBeaconを使い、監督者が装着するヘッドアップディスプレイ付きスマートグラスにステータスを伝達しました。これにより、監督者は巡回中に簡単にフロアをスキャンし、オペレーターを中断することなく即座にステータスを把握できるようになりました。 Fisherの資材ハンドラーは、ハンズフリーのリングスキャナーを使い、簡単な音声コマンドでコンテナのバーコードをスキャンします。この情報は即座にクラウドに送信され、リアルタイムの在庫および仕掛品の正確性が確保されます。

cloud ERPは、製造メーカがよりスマートかつ効率的に運営するために新しい能力やテクノロジを統合するための接続(性)を提供します。貴社がIIoT活用の計画を検討する際には、スマートで接続(性)を持つ製造メーカになるためにcloud ERPがもたらす影響をぜひご考慮ください。

トピック: 航空宇宙 自動車 食品&飲料 ハイテク&エレクトロニクス 工業生産 プラスチックおよびゴム 精密金属成形

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。