自動車部品サプライヤーの世界では、顧客が望むものを、望むタイミングで提供することが生き残りの鍵となります。顧客が望む「方法で」提供することで、他社より一段上のクラスに位置づけられます。この戦略により、Kamco IndustriesはAmerican Hondaのon-time delivery awardを9年連続で受賞しました。
KamcoはKumi Kaseiの子会社であり、射出成形、シート 成形、 および成形ファイバーフェルト製品のフルサービス製品設計と製造を提供しています。1987年にオハイオ州West Unityに設立された同社は、最大顧客であるHondaの期待に合わせてビジネスプロセスを調整することを決定し、情報共有を容易にする単一のビジネスシステムへの移行を行いました。
Plex Smart Manufacturing Platformを活用することで、Kamcoは注文、在庫、総合設備効率(OEE)を可視化し、Hondaと効率的にコミュニケーションを取るためのツールを手に入れました。その他の改善には、スケジューリングの2時間から数分への効率化、年末在庫の2週間から2日への短縮、監査報告の約40人が数日間残業していた作業から単にレポートを印刷するだけへの簡素化が含まれますが、それでもKamcoにとっては十分ではありませんでした。
同社は、HondaをサポートするためにIIoTの領域に踏み込むことを選択しました。KamcoはHondaと緊密に協力して製品を強化し、新しいシステムのベンチマークと試験のためにRFIDコンテナトレースを実装しました。Kamcoはまた、ロボットアセンブリを使用し、トルクレンチやスクリューガンをHondaが要求する仕様に設定しています。
Kamcoが将来に備えてイノベーションを受け入れ続ける中、Plexは同社が新興技術とすべての業務をつなぎ、お客様へのサービス向上を実現するハブとして機能しています。詳しくは、Kamco顧客成功事例をご覧ください。
関連記事