「統合」という言葉は技術者にとっては特定の意味を持ち、通常はシステムを連携させることを指します。私はこの言葉を別の意味で使いたいと思います。つまり、2つのものの長所を組み合わせて、それらを1つの全体にするということです。
この場合、私が話している2つのものは以下の通りです。
- 貴社の製造ビジネス
- 製造クラウドERP
これら2つを統合するには、5つの非常に重要な要素が必要です。これらがなければ、それぞれの長所を最大限に発揮することは困難です。しかし、5つすべてが揃えば、貴社のビジネスは成長し、強力な クラウドERP システムのすべての機能を活用しながら、貴社が最も得意とすることを継続できます。
セキュリティ
データは貴社ビジネスの生命線です。常に安全かつセキュアに保たれる必要があります。クラウド ERPシステム は、IDおよびアクセス管理、ロールベースのセキュリティ、セキュリティ規制への準拠をサポートする必要があります。
拡張性
貴社ビジネスが成長する際には、ERPシステムが継続的な成長をサポートできるかどうかを心配するのではなく、今後の課題への対応に集中する必要があります。クラウド ERPソフトウェア が、拡張に必要な可用性と拡張性を備えていることを確認してください。また、どこでもどのデバイスでもシステムを利用できる必要があります。ERPに接続されているユーザー、デバイス、マシンの数やトランザクション量がどれだけ多くても、トランザクション処理と分析の両方で高性能なシステムを期待できます。
柔軟性
生産環境では状況が急速に変化するため、機敏かつ柔軟に対応できるシステムが必要です。クラウド ERP は、データベースレベル(ODBC)、アプリケーションレベル(API)、トランザクションレベル(EDI)での情報統合の柔軟性を実現し、業務改善や顧客要求への対応に集中できるようにする必要があります。要件に合わせてシステムを構成する機能により、貴社独自のビジネス運営に最適な柔軟性が得られます。
業界標準
顧客は適切なレベルの標準化でパフォーマンスを発揮することを期待しており、ERPシステムにも同じことを要求すべきです。製造クラウドERPが業界標準APIを公開しているだけでなく、PPAP、APQP、HACCPなどの製造業界標準もサポートしていることを確認してください。これは汎用ERPでは実現できません。
サポート
システムを最大限に活用する最良の方法は、すでにそれを利用している方々の知見を活用することです。貴社のような製造メーカによる活発なコミュニティは、アイデアや洞察をもたらし、ERPとビジネスに大きな価値を加えます。クラウドERPは、全世界のユーザーに共通のソフトウェアバージョンを実現します。他の顧客と話す際に「どのバージョンを使っていますか?」と尋ねる必要はありません。これらすべてに包括的なドキュメントや開発者ポータルを組み合わせることで、投資に対するリターンを実感できます。
製造ビジネスにクラウドERPを統合する際は、生産プロセスと同じくらい厳格に要件を設定してください。そうすれば、正しい選択をしたと確信できます。
関連記事