Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

高い期待値が技術導入と自動車サプライヤの成功を推進する仕組み

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
「Plex_Blog_190409_HowG」は、翻訳対象のコンテンツではなく参照コードのようです。翻訳する英語の本文とHTMLタグをお送りいただけますでしょうか。

自動車産業は刻一刻と変化しています。新しい規制、新しい市場、新しい製品ラインへの注力、新しい消費者の要求。この急速な進化の中で、自動車サプライチェーンは、単一でありながら非常に多層的な目標、すなわち世界最大級のブランドの期待値を満たし、それを上回ることに向けて、日々増加する課題に直面しています。日々、それは既に困難に聞こえる以上に、さらに厳しくなっています。

最も成功しているサプライヤがどのように仕事を成し遂げているかを掘り下げてみると、これらの課題を自らを進化させる絶好の機会として活用する、驚くべき根性と意欲が見えてきます。テクノロジーはこの変革を可能にする上で大きな役割を果たしていますが、そのプロセスは単に施設に導入するだけでは終わりません。

「堅固なテクノロジーインフラは、今や顧客からの期待値となっています」と、ホンダやその他の主要機械装置メーカ(OEM)、さらには医療機器、エネルギー、ライフサイエンス、産業、小売市場に供給するグローバルなプラスチック射出成形金型、成形、仕上げ会社であるEG IndustriesのOperations Manager、Geoff Kittmer氏は述べています。「機会は、それをどう活用するかで創造性を発揮することにあります。」

EG Industriesにとって、そのアプローチの一部は、統合されたMESおよびERPシステムを最大限に活用し、事業運営をさらにコントロールすることに焦点を当てています。最近の同社のショップフロア見学中、Kittmer氏とEGチームは、テクノロジーが同社とその顧客にとっての頼れるサプライヤとしての地位を強化し続けている3つの領域に注目しました。

厳格かつ具体的な機械装置メーカ(OEM)要件への対応の容易化と迅速化。

機械装置メーカ(OEM)施設に送られるすべての出荷物は、設計上、同じように作られているわけではありません。テクノロジーを活用することで、各施設の好みを把握することがはるかに簡単になります。

「私たちは同じ機械装置メーカ(OEM)の複数の施設に出荷しており、一定の基準の下で運営していますが、各施設には違いがあります」とKittmer氏は述べています。「ラベリング、異なるスタイルや梱包数量など、すべてをシステムを通じてカバーできます。」

同社がインフラを構築し、EDI機能を最大限に活用するために行ってきた取り組みにより、出荷担当者は以前この作業に費やしていた時間の約3分の1で要件を完了できるようになりました。

組み込みレポート機能による時間活用の効率化。

手動ソースや異なるシステムからデータをまとめることは、膨大な時間投資であり、精度も間違いなく低下します。EG Industriesにとって、信頼できる情報をテンプレート化されたレポートに取り込む能力により、プロセスがシンプルに保たれています。

「日常的に使用しているレポートの約80%は、システムの標準レポートです」とKittmer氏は共有しました。「独自のレポート作成は非常に最小限であり、まだ表面をなぞっただけです。」

価値ある同業者とのコラボレーションは、わずか数クリックで実現。

同じく現場にいる業界の他の人々からアドバイスを求めることは、EG Industriesチームにとってトラブルシューティングおよび問題解決に不可欠です。Plexによって可能になった同業者コミュニティへのアクセスにより、チームは新しい要件への対応や、情報ギャップを埋めるための全く新しいソリューションの創出について、意味のある視点を持つ同業者とつながる機会が開かれました。

「他の人々が直面していることを見ることができます。同業者の間で同じ課題を見て、私たち全員が同じ結果を追求していることを知るのは良いことです」とKittmer氏は述べています。「常に誰かが飛び込んできて、方向性を示したり、それをどのように克服したかについての知見を共有してくれます。」

トピック: 自動車

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。