プラントフロアで発生するコストのかかるエラーから貴社を守る、より優れた方法があります。COVID-19によりリスクがかつてないほど高まり、可視性と制御は「あると良いもの」ではなく「必須」となっています。
Ebook「6 Ways Error-Proofing Protects Your Manufacturing Business」では、スマートな製造メーカがテクノロジーを活用して以下の成果を実現する主要な方法を解説しています。
- 単一のデータベースが作業のあらゆる側面を結び付け、複数の異なるソース間でデータを変換することで、人的エラーの可能性を排除します。スマート製造プラットフォームを活用して単一の記録システムを構築したHatch StampingのOrganizational Development SpecialistであるArvel Wooten氏は、次のように述べています。「もはや、あるソースから別のソースへデータを追いかける必要はありません。今では、より情報に基づいた積極的な意思決定を行うためにデータがすぐに利用できるようになりました。」
- プラントフロアでのすべてのアクションに対する厳格なトレースおよびトラッキング方法により、問題の検出が容易になります。
- エラープルーフ化制御メカニズムとしても機能する生産管理計画にマッピングされたシステム運用。すべての活動が記録され、即座に分析可能です。
残り3つのメリットや、貴社のエラープルーフ化への道筋、さらに多くの企業の成功事例については、こちらからEbookをダウンロードしてください。
関連記事