全体的なビジネス計画および戦略の重要な一部として、サプライチェーン計画はコスト削減と成長機会の向上を実現します。回復力と機動力を備えたサプライチェーン計画は、顧客満足度およびブランドロイヤルティの向上にもつながります。しかし、非効率的なサプライチェーンは業務に制約をもたらす可能性があります。
従来型サプライチェーン計画の課題
従来のサプライチェーン計画は、書面による報告書、スプレッドシート、人による分析など、手作業プロセスの緩やかな集合体でした。これらのプロセスは非常に主観的で、バイアスやエラーが発生しやすいものでした。人が入力を実現するため、時間も要因となっていました。手作業による計画のデータ入力もエラーが発生しやすいものでした。データの欠落、数字の転置、バイアス、その他のエラーが入り込み、データの品質に影響を与えました。多くの異なる要素が存在していたため、数値の照合に多大な労力が必要となり、人による分析には限界がありました。
クラウドベースのサプライチェーン管理システムのメリット
現在、Plex Supply Chain Planningの機動力と回復力を備えたサプライチェーン計画ソフトウェアは、手作業計画の課題に対するクラウドベースのソリューションを実現します。データ駆動型で、企業のデータを統合し、組織全体で単一の真実のバージョンを作成します。高度なクラウドベースの分析により、実用的な洞察が得られ、人間では把握できないレベルでトレンドを明らかにします。タスクは自動化され、応答やアラートが作成されることで、時間がかかりエラーが発生しやすいデータ入力要件を削減します。計画担当者は分析を活用して、正確かつ堅牢な需要予測を作成し、サプライチェーンのあらゆる側面を計画できます。この機能により、エンドツーエンドの可視性が実現し、最低コストかつ最適なタイミングで材料を実現することで、サプライチェーンを最適化し、注文要件を満たすことができます。
サプライチェーン計画の改善
Plex Supply Chain Planningの高度な需要・供給計画ソフトウェアを活用することで、業務は計画プロセスの改善に集中できます。データは正確かつリアルタイムであり、分析によってバイアスやエラーが排除されるため、新しいプロセスはより大きな効果をもたらし、成功の可能性が高まります。サプライチェーン計画を改善することで、企業は次のことが可能です。
購買業務の自動化
手作業によるトレースが過去のものとなり、多くの購買タスクを自動化できます。システムが必要性を検知すると自動的に再注文数量が発注され、注文書が人の介入なしに発行・確認されます。Plex Supply Chain Planningの需要・供給ソフトウェアを利用すれば、ERPや他のシステムと連携でき、トランザクションや購買要件データが他システムからもアクセス可能です。
意思決定の高度化
システムはリアルタイムまたはそれに近い状態で動作し、強力なクラウドベースの分析を活用するため、マネージャーや経営幹部はデータに基づいて自信を持って意思決定できます。分析によって生み出される洞察により、新たなトレンドや需要が可視化されます。これにより、チームは効果的な計画と正確な予測が可能です。
リアルタイム在庫管理の導入
継続的在庫システムは、手作業によるトレース環境では課題となります。しかし、在庫の自動化されたトランザクションや移動により、購買要件、遅延、その他の重要情報をリアルタイムで正確にトレースできます。
ベンダー性能の管理
需要・供給計画ソフトウェアを活用すれば、書面によるベンダー成績表の時代は終わります。計画担当者はデータに基づいてベンダー性能をトレース、監視、ゲージし、ベンダーの改善や維持について判断できます。
エンドツーエンドの可視性の実現
ソフトウェアを活用することで、コントロールタワー戦略の実現が可能です。注文書から完成品の納品まで、プロセス全体を俯瞰でき、計画担当者は全工程を完全に制御できます。この透明性により、企業はサプライチェーン全体や製造、財務などの分野でプロセスの正規化と最適化が可能です。
ソフトウェアによるサプライチェーン計画の高度化
Plex Supply Chain Planningの需要・供給計画ソフトウェアを活用すれば、正確なリアルタイムのデータと高度な分析により、計画プロセスを改善できます。サプライチェーン計画プロセスを自動化し、貴社の業務を次のレベルへ引き上げましょう。お問い合わせ
いただければ、どのようにお手伝いできるかご案内いたします。関連記事