Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

ハウスベック・ピクルスがデータ駆動型品質管理を活用

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_190806_Hausbeck_Pickles

Hausbeck Pickle Co.は、Subway、Burger King、Domino's Pizza、Taco Bell、KFCなど、世界最大級のファストフードレストラン向けに、1日平均400000ポンドのピクルスまたはペッパーを生産しています。ミシガン州に本社を置く、創業100年近いこの企業は、ピクルスの塩漬け用に50000ポンドタンク900基も管理しています。タンク内の33000ポンドごとに22パレットのピクルスを生産します。これを極めて正確に実現できるのは、記録システムがPlex Smart Manufacturing Platformだからです。

Plex導入前、同社は手作業のプロセスで品質管理を行っていました。これにより、重要なデータの取得が煩雑になり、潜在的なエラーの可能性が生じていました。Plexにより、Hausbeckは生産をリアルタイムで記録できるだけでなく、特定の工程が品質仕様を満たさない場合、システムがアラートを送信し、問題が修正されるまで次の工程に進みません。さらに、生産工程の文書や作業指示書はすべてデジタルフォーマットですべての作業センターで利用可能であり、全員が同じ手順で作業できます。デジタルで記録された品質文書により、Hausbeckは複数のバインダー、ファイルキャビネット、データベースを排除でき、監査は単一のシステムにログインするだけで簡単に行えます。


最も重要なのは、Hausbeckが顧客仕様への準拠を実証できることです。同社の最大顧客の1つであるSubwayは、スコアカードに基づいてサプライヤーを評価しており、包括的なトレーサビリティの実現が主要な要件となっています。Plex Smart Manufacturing Platformにより、Hausbeckはデジタルレポートを実現するSubwayの最初のサプライヤーの1つとなり、このピクルス会社が戦略的パートナであることを証明しました。

Hausbeck Pickle Co.の全ストーリーをお読みください。

トピック: 食品&飲料

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。