Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

製造業は「品質は無料である」ということを忘れてしまったのでしょうか。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_141002_製造業向け

「今年、自動車メーカーは米国で4800万台以上の車両をリコールしており、2004年の約3000万台という過去最高記録を上回っています。」New York Times, 2014年9月14日
 
「Original Equipment Suppliers Association (OESA)によると、上場企業が報告する保証請求は年間USD 11,000,000,000~USD 13,000,000,000に及びます。これは自動車メーカーがサプライヤーに責任を負わせる強力な動機となっており、一般的に彼らはそうする方法を見つけています。」Automotive News, 2013年10月27日

自動車業界のリコールに関する最近のニュースを見て、品質管理について考えさせられました。1979年、私はアプライアンス業界向けのスイッチとモータを製造する会社でVP of Manufacturingを務めていました。その年、Philip Crosbyがベストセラー本「Quality Is Free」を出版し、私の会社や製造業界全体で激しい議論を巻き起こしました。実際にCrosbyの本を読んだ人々(嘲笑するのではなく)は、彼が本当に指摘していたのは、低品質の極めて高いコスト、つまり彼の言葉で言えば「不適合」のコストであることに気づきました。

当時の製造業界には、品質は望ましいものではあるが、生産性とコストとのバランスを取る必要があるという一般的な見方がありました。私たちは「時間、コスト、品質?どれか2つを選べ…」と言っていました。品質の向上は必ずコストの増加または生産性の低下をもたらすというゼロサムゲームの考え方を、Crosbyは激しく攻撃しました。残念ながら、今日の製造企業における品質問題についての記事を読むと、優れた品質がスループットを向上させコストを削減するという教訓を学んでいない新世代のリーダーがいるようです。これについては後ほど説明します。

自動車業界は、大規模なリコールに関する無数の見出しやニュース記事で、品質問題について取り上げられることが多くあります。実際には、製品品質の向上により懸命に取り組んできた製造分野はおそらく他にはなく、本当に重要な品質管理の概念や技術のほとんどは自動車業界で開発または完成されました。問題は、自動車や軽トラックが約30000個の部品を持つ信じられないほど複雑な「システム」であり、北米では年間1600万台以上を生産しているということです。これは欠陥が発生する機会が非常に多いということです!

Philip Crosbyは、Deming、Juran、Ishikawaなどの総合的品質管理(TQM)のパイオニアたちよりもずっと後に登場しましたが、この主題に2つの本当に重要な貢献をしました。彼は低品質の異常に高い(そしてしばしば隠れた)コストを強調し、問題の解決策は予防であると確信していました。信じられないほど高速度なサプライチェーンを持つ自動車業界は、その両方の完璧な例です:

1日5000個のヒンジブラケットを製造している金属プレス加工会社から始めましょう。ある日、ハンドラがプレス機に間違ったスチールコイルを配送しました。正しいもののように見えましたが、硬度が高すぎました。ブラケットはプレスされ、その夜、Tier Oneシート製造メーカの生産ラインに直接配送されました。2日以内に、それらのブラケットはシートシステムの内部に組み込まれ、順序付けされて自動車組立工場に向かっています。数時間後、ラインの終端から出て、全国の数十のディーラーに向かっています。数週間のうちに、それらの欠陥ブラケットは消費者のピカピカの新車に搭載されています。数ヶ月後、その消費者が衝突事故に遭い、シートバックがヒンジ部分で折れました。訴訟、調査、NTSB(運輸安全委員会)の調査があり、最終的にヒンジブラケットが脆すぎたことが判明しました。

ここから低品質のコストが積み上がり始めます。機械装置メーカ(OEM)は莫大な法的費用と数百万ドルの和解金に直面します。ディーラー、機械装置メーカ(OEM)、シート製造メーカはすべて評判に大きな損害を受けました。延々と続く訴訟の後、コストはサプライチェーン全体で分担され、最終的に金属プレス加工会社は最良の契約を失い、事業を失う可能性が非常に高くなります。これはすべて1つの間違ったスチールコイルのために起こったのです。

Crosbyが言うように、このあまりにもよくあるシナリオを避ける唯一の方法は予防です。自動車製造メーカはブラケットを検査できませんでした。なぜなら、それらはすでにシートの内部にあったからです。シート製造メーカは入荷したブラケットの一部をテストしたかもしれませんが、コンテナ内のほとんどのものは正しい材料で作られていました。これが起こるのを真に「予防」する唯一の方法は、プレスオペレーターが機械に積み込む前にコイルをスキャンすることを強制するシステムを導入することでした。そのスキャンにより、それが間違った材料であることが示され、唯一のコストは正しいロットを求めて倉庫に戻る時間だけだったでしょう。この会社がリコールに浪費した時間とお金で何ができたか想像してみてください。

品質は本当に無料になり得るのです!

優れた品質への真の鍵は、品質管理が低品質は非常に高価であることを認識し、最新式の技術によって予防がはるかに容易かつ効果的になっていることです。

 

トピック: 自動車

Jim Shepherd
Jim Shepherd
Plex Systems、Corporate Strategy担当GVP
ジム・シェパードは、グループ Vice President of Corporate Strategy として、複数の産業およびグローバル市場における当社の戦略的方向性の策定を担当しています。ジムは以前、世界有数の情報技術調査会社である Gartner Inc. において、vice president および distinguished analyst を務めていました。数多くの功績の中でも、ジムは初の AMR research fellow に任命されました。ウェズリアン大学で英文学の Bachelor of Arts degree を取得しています。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。