Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

GenZeは大きな使命を掲げたスマート製品を製造メーカです

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_181016_GenZe_製造メーカ

運送業界は急速に変化しており、それはUberやLyftのようなライドシェアリングソリューションの爆発的な人気だけが理由ではありません。主要な都市部を見れば、ラッシュアワートラフィックに自転車の群れが加わっているのがわかります。もう少し深く見ると、充電器付きの駐車スペースのアップグレードから新しい車線の増加まで、インフラ全体が進化していることに気づくでしょう。今日、最も革新的な都市や企業は、地域住民のニーズに合わせて交通手段の選択肢を多様化しています。

GenZeはこの進化の最先端にあり、米国、フランス、ベルギーの企業向けに自転車とスクーターに「スマート」を取り戻しています。この電動自転車およびスクーターメーカは、ライダーが1回の充電で20~50マイル走行でき、排出ガスゼロの環境に優しい電動車両を設計・製造しています。実際、その名前は「Generation Zero Emissions」の略です。全国の企業、大学キャンパス、観光会社向けのフリート自転車から、主要都市の大規模シェアフリート、そして消費者直販まで、GenZeは異なるスキルレベルと交通ニーズを持つライダー向けに持続可能な製品を製造しています。

GenZeはシリコンバレーで構想されましたが、その製造・組立施設は世界の自動車の首都であるMotor City, USAのすぐ外にあります。同社の電動自転車とスクーターのもう一つのユニークな点は、「スマート」であることです。つまり、接続されたアプリ(BluetoothとAT&T IoT技術を使用)を備えており、ライダーに強化された体験を実現し、GenZeやパートナーに製品のパフォーマンスを向上させるためのデータを実現します。GenZeは、製品に搭載された170個のセンサーからスクーターの位置、バッテリ寿命などを追跡できます。この独自システムは世界で唯一のものであり、GenZeが異なる気候や地形での走行距離を予測できるだけでなく、盗難未遂の際にスクーターを回収することも可能にします。

GenZeはPlexの顧客であるため、私たちはミシガン州アナーバーにある施設を訪問する栄誉に恵まれました。この場所では、従業員が最終組立と出荷準備を行っています。これには、GenZeのスクーターと自転車に搭載されている独自の電子部品の取り付けが含まれます。

訪問中、彼らはサンフランシスコの電動スクーターレンタル会社Scoot向けのフリートを展開している最中でした。GenZeチームはまた、全国の一部のCostco店舗で季節限定で販売されるエントリーレベルの電動自転車も製造していました。

ご想像のとおり、彼らの工場は常に忙しく稼働しています。GenZeは4人チームの協力を得て、30分ごとに1台のスクーターを生産しています。同社は2層モデルを使用して生産を管理し、Plex Smart Manufacturing Platformを活用して在庫とBOM活動を管理しています。

「二輪のテスラ」になるという大きな目標を掲げ、GenZeは持続的な革新、製造における継続的改善、そして最終的には個人向けの持続可能な交通手段を大衆が利用できるようにすることに焦点を当てて前進しています。

トピック: ハイテク&エレクトロニクス 工業生産

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。