今年もその時期がやってきました。2016年を導く決意を設定する時期です。製造メーカとして、貴社の目標はプラントフロアのデータを活用して動作効率を向上させ、プロセスを合理化することなどが挙げられるでしょう。製造メーカが2016年を成功させるために実施できる変革については、 新年の抱負インフォグラフィック をご覧ください。
2016年のビジネス目標達成に役立つ、検討すべき上位5つの抱負を以下に示します。
- 減量。 プラントフロアでは、スクラップは余分な重量に相当します。スクラップを削減する最善の方法は、ビジネスプロセスを合理化し、より効率的に運用することです。適切な手順が守られるまで作業者が先に進めないようにする ERPシステム は、貴社の業務の減量に貢献します。
- 新しいことへの挑戦。 貴社の組織で進歩的なリーダーとなり、プラントフロアから非効率な紙ベースや時代遅れのレガシーERPプロセスを排除する時期です。クラウドベースのERPシステムを活用すれば、テクノロジーによってビッグデータを理解し、組織内で価値ある存在となることができます。
- コスト削減。 効果的な クラウドベースのERPシステム は、リアルタイムの在庫トレース、シリアル化されたバーコード機能、組み込み(型)の品質および管理システムにより、キャッシュフローと製品マージンの改善を実現します。ショップフロア業務へのリアルタイムの可視化は、顧客満足、強固なサプライヤ関係、より高い利益率につながります。
- 整理整頓。 厳しい出荷期限への対応、ジョブ・機械・オペレーターの効率的なスケジューリング、リアルタイムのデータへの洞察が必要な場合、クラウドベースのERPシステムとビジネスを連携させることで、プラントフロアから経営層まで全プロセスの整理と統合が可能です。計画・スケジューリング機能、生産・品質・ 在庫管理 により、すべてのビジネスプロセスを明確に構造化し、整合させることができます。
- 友人や家族との時間の充実。 友人や家族は、重要な出来事や社会とのつながりを保つために欠かせません。Plexの顧客、パートナー、従業員向けのプライベートサイトであるPlex Customer Communityとつながることで、Plex Smart Manufacturing Platformの最新かつ最良のアップデートに常にアクセスできます。Plex Customer Communityは、製造クラウドに関する質問や回答ができる頼れる場であり、クラウドERPがプラントフロア業務をどのように強化するかを学ぶことができます。コミュニティは100%製造メーカで構成されているため、世界クラスの地位を達成した製造メーカから常に学びがあります。
Plex Communityは、Plexユーザーがつながり、情報を発見し、アイデアを共有し、質問し、ベストプラクティスを展開できるプライベートコラボレーションポータルです。
関連記事