Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

何が壊れているかわからないとき。恐ろしい製造モンスターとの戦い

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

ゴトゴト、ガチャン、シューッ、ギシギシ。この音は何?

製造業務では、ハロウィン映画と同じように、これらの音は常に恐ろしいものです。しかし時には、音が飛び出してくるまで聞こえず、お化け屋敷のような悲鳴を上げ、予見できなかったことに少し恥ずかしさを感じることもあります。

従来の生産トレースと手動データ収集を使用している製造企業は、品質、製造プロセス、製造業務の性能が優れていると考えているかもしれません。「壊れていなければ直すな」という単純なアプローチを使用し、音が聞こえなければすべて順調だと感じています。

残念ながら、これは文字通りにも比喩的にも真実です。壊れたプロセスとサイロ化されたデータは、プランナーの間でゾンビのうめき声を、購買マネージャーや財務担当役員の間で狼男の遠吠えを引き起こす原因となってきました。

モンスターを追い払う

手動データ収集、データ入力、分析は多くの問題を隠すことができます。ハロウィンの夜のグールやゴーストのように、これらの問題は独自の不気味な影響でマネージャーを悩ませます。データ入力エラー、サイロ化されたデータ、情報バイアス、非効率的なプロセス、ボトルネック、欠落した情報により、スタッフは物事が順調だと信じていたのに、突然…そうではなくなります。

スマート製造プラットフォームを使用すると、これらの脅威が音を立てて害を及ぼす前に発見できます。リアルタイムのデータまたはほぼリアルタイムのデータと分析により、隠れた問題に光が当てられ、オペレーター、技術者、マネージャーが問題が発生する際または発生する前に対処できます。

スマート製造プラットフォームが恐怖を和らげ、壊れたものを修正しながら効率と性能を向上させる方法はいくつかあります。

ミイラを解く

紙ベースの工場モニタは著しく制限されています。エラーが発生しやすいだけでなく、忙しいプラントフロアでは情報が完全に抜け落ちることもあります。紙ベースのシステムは、スタッフが機敏に前進する能力も制限します。きつく巻かれて足を引きずることしかできないミイラのように、さらに層を追加しようとする紙のモニタシステムは、機動性を遅くし、足を引きずる動きを転倒に変えてしまいます。

スマート製造プラットフォームを使用すると、データ収集は自動的でエラーのないものになります。クラウドベースの分析は、プロセスの改善、ボトルネックの削減、効率、生産性、OEEの向上に必要な人々に、サイロ化されていない実用的な洞察を提供します。

生産チームと品質管理チームは、行動を可能にする方法で必要なデータにアクセスできます。すでにミイラ化されたシステムにさらに紙を追加する代わりに、自動データ収集と工場モニタでミイラを解きましょう。プラントフロアを機敏でペーパーレスなデータ駆動型環境に変えましょう。

フランケンシュタインを分解する

存在すら知らなかった問題がプラントフロアに現れると、顧客は松明と熊手を持った村人になります。生産と品質のための従来の手動データトラッキングは、フランケンシュタインの怪物のようなものです。

企業は、サイロ化されたデータに依存する、ばらばらで接続されていないソフトウェアを使用してつまずきながら進んでいます。各部分は、エラーの発生しやすいバイアスのかかったデータの影響を倍増させ、各システムの出力とコミュニケーションの欠如が、のろのろと歩く奇妙に組み立てられた怪物を作り出します。

スマート製造プラットフォームを使用すると、怪物を分解できます。非効率的なプラントフロアを形成する別々の部分の代わりに、共通の標準化されたデータを使用した単一の真実のバージョンが現れます。プロセスの改善は即座に影響を与え、誰も怖がらせない洗練された効率的なシステムが生まれます。

狼男を黙らせる

需要の突然の変化は、生産を遅らせ、スクラップと不良品を増加させるボトルネックを引き起こします。仕様変更の見落としは、ロット全体をスクラップにする可能性があります。これが起こると、その影響は狼男の遠吠えを引き起こす満月と同じです。役員、流通業者、顧客、さらにはメディアが災害に遠吠えし、どれだけトリカブトがあっても助けにはなりません。

幸いなことに、スマート製造プラットフォームは銀の弾丸のようなものです。生産トレースソフトウェアは、製造業務のプロセスと効率を大幅に改善します。また、組織全体で品質改善を推進するのにも役立ちます。

スマート製造プラットフォームでの自動データ収集は、チームが根本原因分析を実施するのに役立ちます。問題が特定されると、正確で向上した作業手順が簡単に展開され、リアルタイムでアクセス可能になり、仕様変更の見落としが影響を及ぼすのを防ぎます。実用的な洞察がプラントフロアを変革するにつれて、チームはより良く訓練され、問題に備えることができ、向上した品質文化が定着し、狼男を永久に黙らせます。

すべてがご褒美、いたずらなし

最先端のスマート製造プラットフォームを手元に置けば、ハロウィンはすべてがご褒美でいたずらなしになります。完全な可視性、向上したコミュニケーション、最適化されたプロセス、より高い効率と生産性により、チームはついに夜中にゴトゴト音を立てるものを休ませ、隠れた能力を解放し、品質を大幅に改善します。プラントフロアから悲鳴を取り除き、代わりにホラー映画マラソンのために取っておきましょう。

ある企業がどのように壊れたものを修正し、Plexで412%のROIを達成したかを知るには、こちらをクリックしてケーススタディをご覧ください。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。