ネジやボルトなどの金属製品はコモディティとして見られがちですが、大手OEMの優先サプライヤーになることができれば、より高い利益率を活用する機会が熟しています。大手OEMにとって、信頼できるサプライヤを見つけることは長く退屈なプロセスです。サプライヤリストにその地位を確立すれば、より大きなビジネスシェアを獲得する資格が得られます。しかし、一貫して納期を守れることを確実にする必要があります。
品質を経営戦略にする
ショップフロアから始めて、可視性が重要な役割を果たします。紙ベースのプロセスを使用している場合、適切な品質チェックが行われたかを確認することは困難で時間がかかります。また、品質改善の指針としてSPCに依存している場合、データが入力され、グラフ化され、報告されるまでトレンドを見ることができません。適切な文書があることを確認するために、紙やスプレッドシートを調べることに時間が無駄になることがよくあります。各ステップをデジタルで記録し、生産計画に影響を与える可能性のあるプロセスの自動化によって、運用行動を管理し、コンプライアンス文書を記録するメカニズムが得られます。そして、デジタル検査データにより、SPCヒストグラムをリアルタイムで利用可能にし、オペレータがスクラップや手直しにつながる前に、仕様外に移動するトレンドを見て対応できるようにします。
トレーサビリティによる在庫精度の向上
原材料が施設に入る際と生産工程全体のすべてのステップでバーコードスキャナを使用することで、在庫が正確にどこにあり、どこに移動されたかを把握できます。ショップフロアでのすべてのアクションに対して、 トレーサビリティ システムにトランザクションがあります。高解像度のトレーサビリティツリーは、材料の経路と、それがすべての製品および完成品の出荷にどのように関連しているかの包括的なマップを提供します。金属の化学的および物理的特性をトレースすることもできます。
サプライヤとの協力
サプライチェーンに中断がないことを確保することは納期を守るために重要ですが、材料の変動するコストに追いついていることを確保することは収益性を維持するために重要です。サプライヤや顧客とのコラボレーションを強化できるシステムを使用することで、材料の現在の市場価格、注文状況、品質仕様、見積もり状況などを確認でき、サプライチェーンの透明性が向上します。リアルタイムのEDI通信により、サプライチェーンにビジネストランザクションの即座で柔軟な交換が提供されます。サプライヤの性能トレースにより、サプライヤの品質とコンプライアンスを確保できます。また、利益率を失わないように、商品指数に合わせて価格を調整していることを確保できます。
実行可能な労働力の発見と維持
今日の活気ある経済は、ほとんどの製造メーカにとって成長を魅力的な戦略にしていますが、すべての産業で、成長は熟練労働者の不足によって抑制されています。世界経済フォーラムは2016年に、次の10年間の成長を支えるために必要な仕事の約3分の2が、必要なスキルセットを持つ人材の不足により埋まっていないと報告しました。先見性のあるリーダーは、仮想現実トレーニングセンター、拡張現実作業指示書、さらには携帯電話用の使いやすいタスク固有のアプリで、製造業を再び「クール」にしています。ソフトウェアも変化しており、共通のユーザインターフェースを持つ統合クラウドソリューションにより、誰もが学習しやすく使いやすくなり、新しい従業員のトレーニングが容易になり、工場での生産性を維持するのに効果的です。
関連記事